Parametri della visualizzazione EventoXX di ingresso

Parametro
Descrizione
Abilita evento
Determina la definizione del trigger eventi corrispondente da attivare. Gli eventi vengono attivati una volta quando le condizioni corrispondono alla definizione.
Latch evento
Determina se attivare il latch di un evento fino al suo riconoscimento.
Abilita trigger punti indipendenti
Determina se ciascuna condizione indicata nella definizione del trigger eventi può avviare un evento in modo indipendente.
Trigger evento
Attiva un evento ogni volta in cui un cambio di stato di ingresso comporta che:
  • le condizioni corrispondono alla definizione del trigger eventi, oppure
  • le condizioni non corrispondono più alla definizione del trigger eventi.
Partecipa a trigger eventi
Determina se il punto specificato partecipa alla definizione del trigger eventi per l'evento.
Transizione di stato
Determina lo stato dell'ingresso dopo la transizione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal