Parametri della visualizzazione Informazioni dispositivo

Parametro
Descrizione
Identificazione
Visualizza le informazioni che identificano il dispositivo:
  • Fornitore
  • Tipo di prodotto
  • Nome del prodotto (letto dal dispositivo)
  • Numero di catalogo
  • Serie
  • Revisione
  • Codice prodotto
  • Numero di serie
  • Data di produzione
  • Numero garanzia
Stato di errore grave/minore
Visualizza se è presente un errore maggiore o minore. Per i dettagli sull'errore, vedere la finestra di dialogo Diagnostica.
Stato interno
Visualizza lo stato operativo corrente del dispositivo. Valori possibili:
  • Autotest
  • Aggiornamento flash
  • Errore di comunicazione
  • Scollegato
  • Configurazione flash errata
  • Errore grave
  • Modalità Esecuzione
  • Modalità Programmazione
  • (16#xxxx) sconosciuto
Se nella finestra di dialogo
Seleziona modulo
viene selezionato il dispositivo errato, viene visualizzato un valore esadecimale. Una descrizione testuale di questo stato viene visualizzata solo quando l'identità del dispositivo fornita corrisponde a quella del dispositivo effettivo.
Configurato
Visualizza
o
No
a indicare se il dispositivo è stato configurato o meno dal controller proprietario a esso collegato.
Un dispositivo configurato rimane tale finché non viene ripristinato o spento e riacceso, anche se il proprietario interrompe il collegamento al dispositivo.
Ciò vale solo per i dispositivi di I/O e non per adattatori, scanner, ponti e altri dispositivi di comunicazione.
Di proprietà
Visualizza
o
No
, che indicano se un controller proprietario è attualmente collegato o meno al dispositivo.
Identità dispositivo
Visualizza se il dispositivo fisico corrisponde o meno alla configurazione nella vista
Panoramica
.
Corrispondenza
: il dispositivo fisico corrisponde a quanto specificato nella visualizzazione
Panoramica
ed è necessaria la corrispondenza di tutte le seguenti voci:
  • Fornitore
  • Tipo di dispositivo (la combinazione tra tipo di prodotto e codice del prodotto per uno specifico fornitore)
  • Revisione principale
Mancata corrispondenza
: il dispositivo fisico non corrisponde a quanto specificato nella visualizzazione
Panoramica
.
L'identità del dispositivo non prende in considerazione le impostazioni
Codifica elettronica
o
Revisione secondaria
specificate nella visualizzazione
Panoramica
.
Modalità protezione
Visualizza se il dispositivo è in modalità Protezione. La Modalità protetta aiuta a prevenire modifiche non autorizzate alla configurazione che possono influire sul comportamento del sistema e causare cambiamenti non previsti e non intenzionali.
Diagnostica
Accede alla finestra di dialogo Diagnostica che contiene informazioni diagnostiche.
Aggiorna
Recupera e visualizza i valori più recenti del dispositivo.
Reimposta dispositivo
Avvia un'operazione di reset sul dispositivo, per il ripristino dello stato di accensione del dispositivo tramite l'emulazione di uno spegnimento e della successiva riaccensione.
IMPORTANTE:
Il ripristino del dispositivo è consentito solo quando il dispositivo non è in modalità Protezione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal