Connessione con eventi non valida

Modalità di canale configurata non compatibile per il tipo di connessione "Dati con eventi" o "Dati con eventi e Stato".
Le modalità compatibili sono:
  • Ingresso digitale
  • Ingresso digitale, marca temporale
  • Ingresso digitale, contatore
  • Ingresso digitale, fallback
  • Ingresso digitale, marca temporale, fallback
  • IO-Link, Ingresso Uscita digitale, marca temporale
  • Ingresso Uscita digitale, marca temporale,
Configurare almeno un canale come ingresso o contatore e applicare le modifiche.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal