Modifica configurazione esterna

La configurazione di questo dispositivo รจ stata modificata esternamente da un altro utente o da un aggiornamento della logica dell'applicazione.
  • Per completare gli aggiornamenti, selezionare il pulsante
    OK
    . Questa azione scarta le modifiche esterne alla configurazione.
  • Selezionare
    Annulla
    per aggiornare la visualizzazione della scheda del profilo Dispositivo e rivedere gli aggiornamenti esterni. Questa azione scarta le modifiche in sospeso.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal