Configurazione, Finestra di dialogo Definizione dispositivo - Conferma irregolare
Il funzionamento dei controller nei sistemi multicontroller può essere compromesso a causa di un cambiamento apportato alla configurazione o alla definizione del dispositivo.
È possibile selezionare
Inibisci modulo
per inibire il dispositivo prima di applicare questi cambiamenti. Se si tratta di un collegamento Proprietario esclusivo o Solo ingresso e il dispositivo viene inibito, qualsiasi collegamento Solo ascolto da altri controller non potrà essere aperto fino al ripristino del collegamento (impedendo un'interpretazione non corretta dei dati ricevuti dal dispositivo appena riconfigurato).- SelezionareSìper applicare le modifiche. Ciò può interessare altri controller.
- SelezionareNoper tornare alla sessione di modifica (qualsiasi modifica al profilo è in sospeso).
Fornire un feedback