Finestra di dialogo di conferma irregolare
Il collegamento al dispositivo viene disabilitato a causa di una modifica in:
- Intervallo pacchetti richiesti (Requested Packet Interval, RPI)
- Codifica elettronica
- Revisione secondaria
- Definizione dispositivo
- Configurazione dispositivo
- Inibizione del collegamento al dispositivo
- Tipo di ingresso
- Trigger ingresso
Applicare la modifica:
- SelezionareSì. Il collegamento al dispositivo è interrotto per consentire la modifica. Se l'opzione Inibizione è selezionata, il collegamento è inibito.
- SelezionareNoper tornare alla sessione di modifica precedente (qualsiasi modifica al profilo è in sospeso).
Fornire un feedback