Reimpostare un dispositivo

Utilizzare
Ripristina
per emulare lo spegnimento e la successiva riaccensione.
IMPORTANTE:
Il ripristino del dispositivo interrompe il collegamento al dispositivo e ad altri dispositivi a esso connessi. Potrebbero essere interrotti anche i connessioni da altri controller. Prima di procedere, assicurarsi che sia accettabile interrompere la connessione. Non è consigliabile interrompere il collegamento su un dispositivo correntemente utilizzato per il controllo.
Per reimpostare un dispositivo
  1. Nella scheda del dispositivo in cui si stanno aggiornando le informazioni, selezionare
    Ripristina
    .
  2. Nella finestra di dialogo Applica modifiche, selezionare
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal