Visualizzazione Protocollo Internet
Utilizzare la visualizzazione
Protocollo Internet
per visualizzare e configurare le impostazioni del protocollo Internet (Internet Protocol, IP) per un dispositivo. Le impostazioni definiscono il modo in cui i dati vengono instradati al e dal dispositivo e all'interno della rete. I valori configurati in questa visualizzazione sono disponibili quando si è online.Per i dispositivi controller in esecuzione in
Studio 5000 Logix Designer®
, è possibile:- Visualizzare le impostazioni IP.
- Aggiornare la comunicazione per ottenere le informazioni più recenti sull'impostazione IP dal dispositivo.
Per i dispositivi controller in esecuzione in
FactoryTalk®
Design Studio™
e i dispositivi non controller, è possibile:- Selezionare la modalità di configurazione desiderata per il dispositivo.
- Immettere le impostazioni IP se si utilizza l'opzione di configurazione manuale.
- Visualizzare le impostazioni IP.
- Aggiornare la comunicazione per ottenere le informazioni più recenti sulle impostazioni di configurazione della porta dal dispositivo.
Le impostazioni IP possono essere configurate manualmente o ottenendole automaticamente mediante il protocollo BOOTP o DHCP, a seconda del dispositivo.
SUGGERIMENTO:
L'indirizzo IP può essere impostato utilizzando gli interruttori sul dispositivo (per un dispositivo che supporta l'impostazione dell'indirizzo IP tramite dispositivo).
Se si utilizza questo metodo, vedere l'etichetta che si trova sul lato del dispositivo per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'interruttore, oltre che sull'indirizzo IP, la maschera di subnet e l'indirizzo del gateway risultanti.
Fornire un feedback