Visualizzazione Protocollo Internet - Modulo

Utilizzare la visualizzazione
Protocollo Internet - Modulo
per configurare le impostazioni del protocollo Internet (Internet Protocol, IP) per un dispositivo. Le impostazioni definiscono il modo in cui i dati vengono instradati al e dal dispositivo e all'interno della rete.
È possibile:
  • Selezionare la modalità di configurazione desiderata per il dispositivo.
  • Immettere le impostazioni IP se si utilizza l'opzione di configurazione manuale.
  • Visualizzare le impostazioni IP.
  • Aggiornare la comunicazione per ottenere le informazioni più recenti sulle impostazioni di configurazione della porta dal dispositivo.
Configurare manualmente le impostazioni IP o ottenerle automaticamente mediante il protocollo BOOTP o DHCP, a seconda del dispositivo.
SUGGERIMENTO:
Utilizzare gli interruttori sul dispositivo per impostare l'indirizzo IP. Se si utilizza questo metodo, vedere l'etichetta che si trova sul lato del dispositivo per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'interruttore, oltre che sull'indirizzo IP, la maschera di subnet e l'indirizzo del gateway risultanti.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal