Transizione al comportamento per la modalità Esecuzione
La maggior parte delle proprietà del dispositivo possono cambiare mentre si è online e nelle seguenti modalità:
- Programmazione
- Programmazione remota
- Prova remoto (se supportata)
- Esecuzione remota
Quando il controller passa dalla modalità Remota alla modalità Esecuzione:
- Tutte le proprietà del dispositivo, a eccezione della casellaDescrizione,diventano di sola lettura.
- Tutte le proprietà del dispositivo che contengono un valore modificato e non applicato vengono reimpostate sul valore non modificato.
Fornire un feedback