Codifica elettronica
La codifica elettronica riduce la possibilità di utilizzare il dispositivo errato in un sistema di controllo. La codifica elettronica confronta il dispositivo definito nel progetto con il dispositivo installato. Se la codifica non riesce, si verifica un errore.
Sono confrontati i seguenti attributi:
Attributo | Descrizione |
|---|---|
Fornitore | Il produttore del dispositivo. |
Tipo di dispositivo | Il tipo generico di dispositivo, ad esempio, dispositivo I/O digitale. |
Codice prodotto | Il tipo specifico di dispositivo. Codice prodotto è associato a un numero di catalogo. |
Revisione principale | Un numero che rappresenta le capacità funzionali di un dispositivo. |
Revisione secondaria | Un numero che rappresenta i cambiamenti di comportamento nel dispositivo. |
Sono disponibili le seguenti opzioni di
Codifica elettronica
:Opzione di codifica | Descrizione |
|---|---|
Modulo compatibile | Nei casi in cui è possibile emulare il dispositivo definito, consente al dispositivo installato di accettare la codifica del dispositivo definito nel progetto. In genere, utilizzare Modulo compatibile per sostituire un dispositivo con un altro dalle seguenti caratteristiche:
|
Disabilita codifica | Indica che gli attributi della codifica non vengono considerati durante il tentativo di comunicazione con un dispositivo. Con l'opzione Disabilita codifica , è possibile stabilire la comunicazione con un dispositivo diverso dal tipo specificato nel progetto.ATTENZIONE: Prestare particolare attenzione quando si utilizza Disabilita codifica . Se viene utilizzata in modo non corretto, questa opzione potrebbe provocare infortuni alla persona (anche mortali), oltre a danni materiali ed economici.È consigliabile non utilizzare l'opzione Disabilita codifica .Se si sceglie di utilizzare l'opzione Disabilita codifica , ci si assume la piena responsabilità di comprendere se il dispositivo utilizzato soddisfa i requisiti funzionali dell'applicazione. |
Corrispondenza esatta | Indica che tutti gli attributi della codifica devono corrispondere alla comunicazione stabilita. Se la corrispondenza di qualche attributo non è esatta, non è possibile stabilire la comunicazione con il dispositivo. |
Prima di selezionare un'opzione di codifica, considerare attentamente le implicazioni di ciascuna scelta.
IMPORTANTE:
- La modifica online dei parametri della codifica elettronica interrompe i collegamenti al dispositivo e ad altri dispositivi a esso connessi. Vengono interrotti anche i collegamenti da altri controller.
- Può verificarsi una perdita di dati se viene interrotto un collegamento I/O a un dispositivo.
Fornire un feedback