Modifica del tipo e della revisione del dispositivo ponte
Utilizzare la finestra di dialogo
Cambia tipo
per modificare il tipo o la revisione del dispositivo bridge (ad esempio, passare da un dispositivo bridge EtherNet 1756-EN2T/A a un dispositivo bridge EtherNet 1756-ENBT/A).
SUGGERIMENTO:
I parametri non sono disponibili quando il profilo ha modifiche in sospeso o quando il dispositivo è online con il controller in modalità Esecuzione.
- Nella scheda del dispositivo, selezionarePanoramica.
- Nella visualizzazionePanoramica, selezionareDefinizione dispositivo.
- InDefinizione dispositivo, selezionareCambia tipo.
- InCambia tipo, specificare il tipo di dispositivo e la revisione secondo le esigenze.SUGGERIMENTO:La modifica del tipo di dispositivo cambierà, eliminerà o invaliderà le proprietà del dispositivo che non sono valide per il nuovo tipo di dispositivo.
- SelezionareOKper accettare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
Fornire un feedback