Connessione e formato dati

Modificare la definizione del dispositivo in qualsiasi momento senza eliminare il dispositivo esistente e crearne uno nuovo. Il profilo tenterà di visualizzare tutti i dati di configurazione per le nuove impostazioni. Imposta su un valore predefinito tutti i dati di configurazione che non possono essere visualizzati. Una volta applicate, le nuove impostazioni diventano la configurazione di base e tutte le precedenti configurazioni del formato di dati andranno perse.
Parametro
Descrizione
Ingresso
Genera i tipi di dati e i tag di ingresso e configurazione.
Se viene stabilito il collegamento, utilizza i dati di configurazione e condivide i dati di ingresso.
Uscita
Genera i tipi di dati e i tag di ingresso, uscita e configurazione.
Se viene stabilita la connessione, utilizza i dati di configurazione e di uscita e condivide i dati di ingresso.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal