Parametri della visualizzazione Sicurezza
La visualizzazione
Sicurezza
comprende i seguenti parametri:Parametro | Descrizione |
|---|---|
Ingresso di sicurezza Intervallo pacchetti richiesti (Requested Packet Interval, RPI) | Immettere l'RPI per la connessione di ingresso di sicurezza. Per vincoli di temporizzazione semplici, impostare il Limite di tempo reazione a connessione unicamente regolando l'RPI, come necessario. Per vincoli di temporizzazione più complessi, impostare il Limite di tempo reazione a connessione utilizzando il pulsante Avanzate per accedere ai parametri necessari. |
Ingresso di sicurezza Limite di tempo reazione a connessione | Visualizza il periodo massimo previsto di pacchetti sicurezza sulla connessione di ingresso di sicurezza. Se il Tempo di reazione della connessione osservato massimo supera il Limite di tempo reazione a connessione, si verifica un errore di connessione. |
Ingresso di sicurezza Massimo ritardo di rete osservato - Tempo | Visualizza il valore generato dal controller per le connessioni di ingresso di sicurezza (e consumo di sicurezza). Il valore predefinito è 0. Il valore di Massimo ritardo di rete osservato viene aggiornato automaticamente a una velocità simile a quella usata dal Tempo di scansione massimo. Questo valore è vuoto quando si lavora offline. Il valore è ?? quando lo stato è In errore o Connessione in corso. |
Ingresso di sicurezza Massimo ritardo di rete osservato - Azione | Reimposta il valore Tempo di reazione connessione massimo nel controller (per le connessioni di ingresso). Questo campo è disattivato in Modalità offline o quando si è online e lo stato non è In esecuzione. |
Uscita di sicurezza Intervallo pacchetti richiesti (Requested Packet Interval, RPI) | Visualizza l'RPI per la connessione di uscita di sicurezza. L'RPI è fisso sul Periodo dell'attività di sicurezza. Se il Limite di tempo reazione a connessione non è accettabile, occorre modificare il Periodo dell'attività di sicurezza (tramite la vista Proprietà task di sicurezza) oppure regolare il Limite di tempo reazione a connessione avanzata per cercare di raggiungere il limite di tempo necessario. |
Uscita di sicurezza Limite di tempo reazione a connessione | Visualizza il periodo massimo previsto di pacchetti sicurezza sulla connessione di uscita di sicurezza. Se il Tempo di reazione della connessione osservato massimo supera il Limite di tempo reazione a connessione, si verifica un errore di connessione. |
Uscita di sicurezza Massimo ritardo di rete osservato - Tempo | Visualizza il valore generato dal dispositivo di uscita per le connessioni di uscita di sicurezza. Il valore predefinito è 0. Il valore di Massimo ritardo di rete osservato viene aggiornato automaticamente a una velocità simile a quella usata dal Tempo di scansione massimo. Questo valore è vuoto quando si lavora offline. Il valore è ?? quando lo stato è In errore o Connessione in corso. |
Uscita di sicurezza Massimo ritardo di rete osservato - Azione | Fare clic per reimpostare il valore Tempo di reazione connessione massimo nel dispositivo di uscita (per le connessioni di uscita). Questo campo è disattivato in Modalità offline o quando si è online e lo stato non è In esecuzione. |
Avanzate | Apre la finestra di dialogo Configurazione limite di tempo reazione a connessione avanzata per configurare il limite di tempo di reazione a connessione. |
Proprietà della configurazione | Indica se il controller corrente possiede la configurazione del dispositivo corrente. Il valore viene letto direttamente dal dispositivo ed è disponibile solo online. Quando si lavora offline, l'etichetta appare ombreggiata e non viene visualizzato alcun valore. Il valore viene aggiornato quando si apre la finestra di dialogo e quando si passa alla o dalla modalità Esecuzione.
|
Aggiorna proprietà | Recupera e visualizza le informazioni più recenti di proprietà. |
Reimposta proprietà | Apre la finestra di dialogo di conferma Reimposta proprietà. Se la proprietà di reimpostazione è confermata, il dispositivo entra nella configurazione predefinita. Il dispositivo non è di proprietà. Diventa di proprietà del primo originatore che configura correttamente il dispositivo. Se il dispositivo dispone di connessioni o è stato bloccato da RSNetWorx for DeviceNet, la richiesta di reimpostazione viene rifiutata. Questo campo è abilitato quando la sicurezza è attivata per supportare l'opzione di sostituzione del dispositivo. Questo campo è disattivato quando esistono modifiche in sospeso nelle proprietà del dispositivo o quando si lavora offline. |
Abilita firma di configurazione | Selezionare questa casella di controllo per abilitare le opzioni di Firma di configurazione. Se si deseleziona la casella di controllo, viene visualizzato un avviso e i campi ID, Data e Ora vengono visualizzati in grigio. |
ID | A seconda del dispositivo di sicurezza che viene configurato, visualizza o specifica il numero senza segno a 32 bit in formato esadecimale in base all'ID associato al dispositivo desiderato, come mostrato in un programma di configurazione esterno. Quando si seleziona la casella di controllo Abilita firma di configurazione :
Questo campo è disattivato nelle modalità Esecuzione e Sicurezza attivata e quando è selezionata la casella di controllo Abilita firma di configurazione . |
Data | A seconda del dispositivo di sicurezza che si sta configurando, visualizza o specifica la data associata al dispositivo desiderato, come mostrato in un programma di configurazione esterno. La data deve essere nel formato mm/dd/yyyy o dd/mm/yyyy , in base alle impostazioni di localizzazione.Quando si seleziona la casella di controllo Abilita firma di configurazione :
Questo campo è disattivato nelle modalità Programmazione, Programmazione remota ed Esecuzione remota e quando è selezionata la casella di controllo Abilita firma di configurazione . |
Ora | A seconda del dispositivo di sicurezza che si sta configurando, visualizza o specifica l'ora associata al dispositivo desiderato, come mostrato in un programma di configurazione esterno. Quando si seleziona la casella di controllo Abilita firma di configurazione :
Questo campo è disattivato nelle modalità Programmazione, Programmazione remota ed Esecuzione remota e quando è selezionata la casella di controllo Abilita firma di configurazione . |
Copia | Copia i valori di ID, data e ora della firma di configurazione. |
Incolla | Incolla i valori di ID, data e ora della firma di configurazione copiati. |
Fornire un feedback