Parametri della finestra di dialogo Reimposta password
La finestra di dialogo
Reimposta password
include i seguenti parametri:Parametro | Descrizione |
|---|---|
Password | Il campo password presenta le seguenti caratteristiche.
I caratteri validi includono:
|
Reimposta modulo | Reimposta lo stato di accensione del dispositivo tramite l'emulazione di uno spegnimento e della successiva riaccensione. La reimpostazione di un dispositivo provoca la chiusura di tutte le connessioni verso o attraverso il dispositivo, con il possibile rischio di una perdita di controllo. |
Fornire un feedback