Parametri della finestra di dialogo Configurazione limite di tempo reazione a connessione avanzata
La finestra di dialogo
Configurazione limite di tempo reazione a connessione avanzata
comprende i parametri seguenti:Parametro | Descrizione |
|---|---|
Intervallo pacchetti richiesti (Requested Packet Interval, RPI) | Immettere l'intervallo pacchetti richiesti. Si tratta del periodo (in ms) in cui i dati vengono aggiornati tramite una connessione. Ad esempio, un dispositivo di ingresso produce dati all'RPI assegnato. Per modificare l'RPI, il dispositivo deve essere offline oppure online in modalità Programmazione. È possibile modificare questo valore nella visualizzazione Sicurezza . |
Moltiplicatore timeout | Immettere il numero di RPI che un pacchetto deve attendere prima di dichiarare un timeout. Questo si traduce nel numero di messaggi che possono andare persi prima che venga dichiarato un errore di connessione. Un valore pari a 1 indica che nessun messaggio è perso, perché deve essere presente un pacchetto per ogni intervallo RPI. Un valore pari a 2 indica che un messaggio potrebbe andare perso. In altre parole, finché un pacchetto viene visualizzato ogni due intervalli RPI, non si verifica alcun timeout. |
Moltiplicatore ritardo rete | Consente di ridurre il Limite di tempo reazione a connessione nei casi in cui il tempo di trasporto di un messaggio sia significativamente inferiore al valore RPI. Questo valore viene visualizzato in percentuale. Il range valido è compreso tra 10 e 600. Il valore predefinito è 200. |
Limite di tempo reazione a connessione | Visualizza il periodo previsto di pacchetti sicurezza sulla connessione associata. Se il tempo di reazione della connessione massimo supera il Limite del tempo di reazione, si verifica un errore della connessione. Questo valore viene calcolato e arrotondato ai 128 microsecondi più vicini. Per Connessioni di ingresso, Limite di tempo reazione a connessione = RPI ingresso x (Moltiplicatore timeout + Moltiplicatore ritardo rete). Per Connessioni di uscita, Limite di tempo reazione a connessione = Periodo dell'attività di sicurezza x (Moltiplicatore timeout + Moltiplicatore ritardo rete - 1). |
Fornire un feedback