Diagnosi di un problema relativo a un contatore singolo

Utilizzare
Diagnostica Contatore0x
per diagnosticare un problema e visualizzare le informazioni di diagnostica per un singolo contatore.
Per diagnosticare un problema relativo a un contatore singolo
  1. Nella scheda del dispositivo, espandere
    Contatori
    , quindi selezionare un singolo contatore.
  2. Nella visualizzazione
    Contatore0x
    , selezionare
    Diagnostica.
  3. In
    Diagnostica Contatore0x
    , visualizzare le informazioni diagnostiche.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal