Parametri di Diagnostica dispositivo

La finestra di dialogo
Diagnostica dispositivo
viene utilizzata per più tipi di dispositivo, pertanto i parametri visualizzati possono variare. Le impostazioni che non si applicano a un tipo di dispositivo non vengono visualizzate.
SUGGERIMENTO:
quando viene persa la connessione al dispositivo, si verifica un errore di timeout. Dopo aver cancellato il messaggio di errore, i parametri risultano vuoti.
Parametro
Descrizione
Modalità Esecuzione
Mostra lo stato del dispositivo.
I dispositivi di uscita seguono la modalità Esecuzione della connessione proprietaria.
I dispositivi di solo ingresso si trovano sempre in modalità Esecuzione.
I valori disponibili sono:
  • Inattivo
  • Esegui
Soglie diagnostica superate
Mostra se vi sono diagnostiche in corso o se è stata raggiunta una soglia.
I valori disponibili sono:
  • Nessuno
    . Nessuna diagnostica attiva
  • . Una o più soglie diagnostiche raggiunte
Conteggio sequenza diagnostica
Mostra il conteggio relativo a ogni rilevamento di una condizione diagnostica precisa e l'orario nel quale una condizione diagnostica precisa è passata dallo stato di rilevamento a quello di mancato rilevamento.
I valori disponibili sono compresi tra 0 e 255.
Autotest
Mostra se i test di inizializzazione dei prodotti interni rilevano un errore.
I valori disponibili sono:
  • Superato
  • Non riuscito
Utilizzo CPU
Mostra l'utilizzo del motore di calcolo.
I valori disponibili sono compresi tra 0% e 100%.
Stato chassis
Mostra se lo chassis funziona normalmente.
Ridondante
Mostra se il dispositivo è in esecuzione in modalità Ridondante.
Suggerimento: Se il dispositivo non è destinato all'esecuzione in modalità Ridondante, il valore è sempre
No
. Se invece il dispositivo è destinato all'esecuzione in modalità Ridondante e il valore è
No
, significa che si è verificato un problema.
I valori disponibili sono:
  • Vero
  • Falso
Stato scheda di memoria
Mostra lo stato attuale della scheda di memoria rimovibile.
I valori disponibili sono:
  • Errore
    . La scheda di memoria rimovibile non è presente, non è formattata o non dispone di spazio sufficiente per memorizzare i dati di configurazione e il Firmware
  • OK
    . La scheda di memoria rimovibile è presente, formattata e dispone di spazio sufficiente
Stato dati scheda di memoria
Mostra lo stato del contenuto della scheda di memoria rimovibile.
I valori disponibili sono:
  • Mancata corrispondenza
    . Il contenuto della scheda di memoria rimovibile non corrisponde alla configurazione in esecuzione e/o al firmware
  • OK
    . La configurazione in esecuzione e il firmware corrispondono ai dati sulla scheda di memoria
Connessioni
Mostra il numero di connessioni CIP attualmente aperti all'adattatore o che passano attraverso di esso.
I valori disponibili sono compresi tra 0 e 32.767.
Pacchetti persi
Mostra la somma in esecuzione dei numeri della sequenza di elementi indirizzo in sequenza ignorati nei connessioni di classe 0 e classe 1 di tipo consumed dell'adattatore e dei relativi elementi secondari.
I valori disponibili sono compresi tra 0 e 2.147.483.647.
Timeout
Mostra il conteggio in esecuzione del numero di connessioni che hanno raggiunto il timeout, sia di origine che di destinazione, verso l'adattatore o attraverso di esso.
I valori disponibili sono compresi tra 0 e 2.147.483.647.
Velocità pacchetto HMI
Mostra la velocità di invio e ricezione dei pacchetti HMI.
Il numero di pacchetti di classe 3 e di pacchetti non collegati inviati e ricevuti dal dispositivo nel secondo precedente.
I valori disponibili sono compresi tra 0 e 2.147.483.647.
Velocità pacchetto IO
Mostra la velocità di invio e ricezione dei dati I/O.
Il numero di pacchetti di classe 0 e classe 1 inviati o ricevuti dall'adattatore nel secondo precedente.
I valori disponibili sono compresi tra 0 e 2.147.483.647.
Errori EtherNet
Mostra la somma su tutte le porte per i seguenti valori dell'oggetto Collegamento Ethernet: pacchetti scartati in ingresso, errori in ingresso, protocolli sconosciuti in ingresso, pacchetti scartati in uscita, errori in uscita, errori di allineamento, errori FCS, collisioni singole, collisioni multiple, errori test SQE, trasmissioni differite, collisioni in ritardo, collisioni eccessive, errori trasmissione MAC, errori rilevamento della portante, frame troppo lungo ed errori ricezione MAC.
I valori disponibili sono compresi tra 0 e 2.147.483.647.
Aggiornamento flash necessario
Mostra se il dispositivo necessita di un firmware applicativo.
I valori disponibili sono:
  • Vero
    . Il dispositivo non dispone di un firmware applicativo. Ciò può verificarsi se il processo di aggiornamento del firmware viene interrotto o se il dispositivo è stato messo in commercio senza firmware applicativo.
  • Falso
    . Il dispositivo dispone di un firmware applicativo
Stato della rete
Visualizza lo stato corrente della rete.
Stato supervisore
Visualizza lo stato corrente del supervisore.
Stato sincronizzazione ora
Mostra se il dispositivo è attualmente sincronizzato con un Protocollo temporale di precisione (PTP, Precision Time Protocol).
I valori disponibili sono:
  • Sincronizzato
  • Non sincronizzato
Identità clock grandmaster
Mostra l'identità del clock grandmaster al quale è sincronizzato il dispositivo.
Il valore valido è un numero esadecimale di 8 byte.
Offset clock locale sull'ora di sistema
Mostra l'offset, in nanosecondi, dal clock locale all'ora del sistema.
Utilizzare questo valore per rilevare i passi nel tempo. Questo valore si aggiorna quando viene ricevuto un messaggio di aggiornamento del protocollo PTP (Precision Time Protocol).
I valori disponibili vanno da -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807.
Marca temporale offset clock locale
Mostra la marca temporale dell'Offset del clock locale nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn (UTC-00:00).
  • AAAA = anno
  • MM = mese
  • GG = giorno
  • HH = ora (formato 24 ore)
  • mm = minuti
  • SS = secondi
  • mmm = millisecondi
  • uuu = microsecondi
  • nnn = nanosecondi
  • UTC-00:00 = Fuso orario
I valori possibili sono un orario valido o
Nessuno
se non è presente alcun orario evento registrato.
Sovratemperatura
Mostra se il dispositivo è a una temperatura normale o superiore rispetto ai propri limiti operativi nominali.
I valori disponibili sono:
  • . Il dispositivo si trova a una temperatura superiore ai propri limiti operativi nominali
  • No
    . Il dispositivo si trova a una temperatura entro i propri limiti operativi nominali
Marca temporale sovratemperatura
L'orario in cui è stata rilevata più di recente una condizione di sovratemperatura.
I valori possibili sono un orario valido o
Nessuno
se non è presente alcun orario evento registrato.
Temperatura critica
Mostra se la temperatura è al di sopra o al di sotto del limite di temperatura critica per il corretto funzionamento.
I valori disponibili sono:
  • . Il dispositivo è al di sopra del limite di temperatura critica per il corretto funzionamento e potrebbe arrestarsi senza ulteriori avvisi
  • No
    . Il dispositivo non è al di sopra del limite di temperatura critica per il corretto funzionamento
Marca temporale temperatura critica
L'orario in cui è stata rilevata più di recente una condizione di temperatura critica.
I valori possibili sono un orario valido o
Nessuno
se non è presente alcun orario evento registrato.
Allarme basso di alimentazione sistema
Mostra se la tensione di alimentazione di ingresso del sistema è al di sotto del limite basso di alimentazione configurato per il sistema.
Se la tensione di alimentazione di ingresso del sistema è al di sotto del limite basso di alimentazione configurato per il sistema, l'allarme rimane impostato finché la tensione di alimentazione di ingresso del sistema non si sposta al di sopra del limite allarme basso di alimentazione sistema.
I valori disponibili sono:
  • . La tensione di alimentazione è inferiore al limite basso di alimentazione del sistema configurato
  • No
    . La tensione di alimentazione non è al di sotto del limite basso di alimentazione del sistema configurato
Marca temporale alimentazione sistema basso
L'orario in cui è stato registrato il passaggio più recente della condizione di bassa alimentazione del sistema da No a Sì.
I valori possibili sono un orario valido o
Nessuno
se non è presente alcun orario evento registrato.
Allarme alto di alimentazione sistema
Mostra se la tensione di alimentazione di ingresso del sistema è al di sopra del limite alto di alimentazione configurato per il sistema.
Se è al di sopra del limite stabilito, l'allarme rimane attivo finché la tensione di alimentazione di ingresso del sistema non torna al di sotto del limite allarme alto di alimentazione sistema configurato.
I valori disponibili sono:
  • . La tensione di alimentazione è al di sopra del limite alto di alimentazione del sistema configurato
  • No
    . La tensione di alimentazione non è al di sopra del limite alto di alimentazione del sistema configurato
Marca temporale alimentazione sistema alto
L'orario in cui è stato registrato il passaggio più recente della condizione di elevata alimentazione del sistema da No a Sì.
I valori possibili sono un orario valido o
Nessuno
se non è presente alcun orario evento registrato.
Errore interno
Mostra se è presente un errore interno.
Marca temporale Errore interno
L'orario in cui si è verificato più recentemente un errore interno.
I valori possibili sono un orario valido o
Nessuno
se non è presente alcun orario evento registrato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal