Reimpostare un dispositivo

Se il dispositivo deve ritornare allo stato di accensione, viene visualizzato il collegamento Ripristina nella visualizzazione
Informazioni dispositivo
. Utilizzare il collegamento per emulare lo spegnimento e la successiva riaccensione.
IMPORTANTE:
Il ripristino del dispositivo interrompe il collegamento al dispositivo e ad altri dispositivi a esso connessi. Potrebbero essere interrotti anche i collegamenti da altri controller. Prima di procedere, assicurarsi che sia accettabile interrompere la connessione. Non è consigliabile interrompere il collegamento su un dispositivo correntemente utilizzato per il controllo.
Per reimpostare un dispositivo
  1. Nella visualizzazione
    Informazioni dispositivo
    , selezionare
    Reimposta dispositivo
    .
  2. Viene visualizzato un messaggio che indica che si verificherà l'interruzione della connessione e viene chiesto di applicare le modifiche. Selezionare
    Guida
    se sono necessari ulteriori dettagli sull'impatto di questa interruzione sul comportamento del sistema. In caso contrario, selezionare
    Sì
    per reimpostare il dispositivo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal