Parametri della visualizzazione Panoramica

La visualizzazione
Panoramica
comprende i seguenti parametri.
SUGGERIMENTO:
I parametri disponibili nella visualizzazione
Panoramica
si basano sul dispositivo che si sta configurando. I parametri che non si applicano al dispositivo sono nascosti.
Parametro
Descrizione
Serie
Visualizza la serie del dispositivo.
Revisione
Visualizza le revisioni principale e secondaria del dispositivo.
Codifica elettronica
Visualizza la codifica elettronica utilizzata per il dispositivo. La codifica elettronica confronta il dispositivo definito nel progetto con il dispositivo installato. Se la codifica non riesce, si verifica un errore.
I valori validi includono:
  • Corrispondenza esatta
  • Modulo compatibile
  • Disabilita codifica
Per informazioni dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Codifica elettronica in
Logix5000
Tecnica di applicazione dei sistemi di controllo
, pubblicazione LOGIX-AT001.
Connessione
Visualizza il tipo di connessione e il formato di comunicazione.
Connessione rack
Visualizza la connessione per la comunicazione con i dispositivi I/O nello chassis remoto. I valori validi includono:
  • Nessuno
    - Connessione diretta dal controller al dispositivo.
  • Dati
    - I dati sono limitati a quelli di ingresso e sullo stato di base per ottimizzare il numero di connessioni tramite una connessione rack.
  • Solo ascolto - Dati
    - Una connessione I/O in cui un altro controller possiede/fornisce i dati di configurazione del dispositivo. Un controller che utilizza un collegamento di solo ascolto non può scrivere una configurazione. Può unicamente effettuare un collegamento con il dispositivo quando il controller proprietario sta eseguendo un controllo attivo.
Dati di ingresso/Dati di uscita
Visualizza il tipo di dati di ingresso o uscita del dispositivo.
Formato dati
Visualizza il tipo di dati trasferiti tra dispositivo e controller.
Contatori
Visualizza il numero di contatore per il dispositivo.
Dimensioni chassis
Visualizza la dimensione dello chassis del dispositivo.
Autore configurazione
Visualizza l'entità che configura il dispositivo.
Disattivazione punti lampada
Visualizza i punti della luce di sospensione del dispositivo.
Definizione dispositivo
Apre
Definizione dispositivo
che consente di modificare revisione, codifica elettronica e altri valori specifici del dispositivo.
Numero rete di sicurezza
Immettere un numero a 48 bit per impedire l'accettazione di richieste di connessione che non sono state indirizzate correttamente da un dispositivo ponte bridge. I dispositivi di sicurezza collegati allo stesso dispositivo ponte non devono trovarsi nella stessa rete di sicurezza. Potrebbero pertanto avere numeri rete di sicurezza diversi.
Scegliere uno dei due formati riportati di seguito.
  • Basato sul tempo
    : il numero rete di sicurezza viene generato in base alla data e all'ora di creazione (al millisecondo) del dispositivo.
  • Manuale
    : immettere un numero compreso tra 1 e 9999 per tipo di rete.
Questo campo è disattivato nelle modalità di Esecuzione, Sicurezza attivata e Firma di sicurezza.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal