Banner di identità e stato del dispositivo
I banner di identità e stato del dispositivo sono presenti nella parte superiore di ogni visualizzazione della scheda del profilo del dispositivo. I parametri disponibili variano a seconda del dispositivo:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Numero di catalogo | Visualizza il numero di catalogo del dispositivo. |
Nome | Visualizza il nome del dispositivo specificato in Definizione dispositivo . |
Principale | Visualizza il nome del dispositivo principale. Nel caso di un controller o di un dispositivo autonomo senza un dispositivo principale, viene visualizzato <nessuno> . Per un dispositivo secondario nel chassis locale del dispositivo principale o collegato alla porta EtherNet del dispositivo principale, viene visualizzato Locale . |
Slot (se supportato) | Consente di specificare il numero di slot in cui si trova il dispositivo. |
Indirizzo IP (se supportato) | Visualizza l'indirizzo IP del dispositivo. |
Indirizzo EtherNet/IP in-cabinet (se supportato) | Visualizza l'indirizzo univoco del bus downstream per i dispositivi dell'ecosistema in-cabinet. |
Nome host (se supportato) | Visualizza il nome del dominio in cui si trova il dispositivo. |
Canale (se supportato) | Visualizza il numero di canale in cui si trova il dispositivo. |
Nodo (se supportato) | Visualizza il numero di nodo in cui è installato il dispositivo. |
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Connessione del controller | Visualizza lo stato di connessione del dispositivo controller. I valori possibili includono:
Tutti questi stati di connessione del controller, ad eccezione di Offline , sono disponibili solo quando il software host è connesso al controller. |
Stato del dispositivo | Visualizza lo stato del dispositivo. I valori possibili includono:
Il campo dello stato del dispositivo è visibile solo quando il software host è connesso al controller. |
Connessione host-controller | Visualizza lo stato della connessione tra il software host e il controller. I valori possibili includono:
|
Fornire un feedback