Parametri della visualizzazione Informazioni dispositivo

La visualizzazione
Informazioni dispositivo
comprende i seguenti parametri.
SUGGERIMENTO:
Quando il dispositivo viene creato o è in modalità offline, non viene visualizzato alcun dato online. I parametri e i valori si basano sul dispositivo che si sta configurando. I parametri e i valori che non si applicano al dispositivo sono nascosti.
Parametro
Descrizione
Identificazione
Visualizza le informazioni che identificano il dispositivo:
  • Fornitore
  • Tipo di prodotto
  • Nome del prodotto
    (letto dal dispositivo)
  • Numero di catalogo
  • Serie
  • Revisione
  • Codice prodotto
  • Numero di serie
  • Data di produzione
  • Numero garanzia
Stato - Errore grave/minore
Visualizza se è presente un errore grave o minore.
Per un dispositivo digitale, sono disponibili i seguenti valori:
  • Errore EEPROM
  • Errore backplane
  • Nessuno
Per un dispositivo analogico, sono disponibili i seguenti valori:
  • Comunicazione con il proprietario persa
  • Errore canale
  • Nessuno
Per gli altri dispositivi, sono disponibili i seguenti valori:
  • Nessuno
  • Non recuperabile
  • Recuperabile
Stato - Stato interno
Visualizza lo stato operativo corrente del dispositivo. I valori possibili includono:
  • Autotest
  • Aggiornamento flash
  • Errore di comunicazione
  • Scollegato
  • Configurazione flash errata
  • Errore grave
  • Modalità Esecuzione
  • Modalità Programmazione
  • (16#xxxx) sconosciuto
Suggerimento: Se in
Aggiungi dispositivo
viene selezionato il dispositivo errato, viene visualizzato un valore esadecimale. Una descrizione testuale di questo stato viene visualizzata solo quando l'identità del dispositivo fornita corrisponde a quella del dispositivo effettivo.
Stato - Configurato
Indica se il dispositivo è stato configurato dal controller proprietario a esso collegato.
Un dispositivo configurato rimane tale finché non viene ripristinato o spento e riacceso, anche se il proprietario interrompe il collegamento al dispositivo.
Ciò vale solo per i dispositivi di I/O e non per adattatori, scanner, ponti e altri dispositivi di comunicazione.
Stato - Di proprietà
Visualizza
Di proprietà
o
No
a indicare se il dispositivo è di proprietà di un controller.
Ciò vale solo per i dispositivi di I/O e non per adattatori, scanner, ponti e altri dispositivi di comunicazione.
Stato - Identità dispositivo
Visualizza se il dispositivo fisico corrisponde o meno alla configurazione nella vista
Panoramica
.
  • Corrispondenza
    . Il dispositivo fisico corrisponde a quanto specificato nella visualizzazione
    Panoramica
    e tutti i seguenti elementi devono corrispondere:
    • Fornitore
    • Tipo di dispositivo
      (la combinazione tra tipo di prodotto e codice del prodotto per uno specifico fornitore)
    • Revisione principale
  • Mancata corrispondenza
    . Se il dispositivo fisico non corrisponde a quanto specificato nella visualizzazione
    Panoramica
    .
Suggerimento: L'identità del dispositivo non prende in considerazione le impostazioni
Codifica elettronica
o
Revisione secondaria
specificate nella vista
Panoramica
. I dispositivi generici, come i dispositivi 1756, presentano sempre una mancata corrispondenza perché la codificazione generica configurata non corrisponde ad alcun dispositivo di destinazione.
Stato - Modalità protezione
Visualizza la protezione del dispositivo quando è online. La modalità di protezione dipende dal dispositivo e può includere:
  • Esplicita
  • Implicita
  • Nessuno
Suggerimento: Quando il dispositivo è offline o se si verifica un errore di comunicazione verso il dispositivo, il campo rimane vuoto.
Coordinated System Time (CST) - Hardware del timer (se abilitato)
Visualizza se l'hardware del timer è
OK
o
In errore
.
Coordinated System Time (CST) - Timer sincronizzato (se abilitato)
Visualizza
Sì
o
No
a indicare se l'ora del dispositivo è coordinata con quella del master.
Diagnostica
Apre la finestra di dialogo
Diagnostica dispositivo
per le informazioni diagnostiche.
Cancella errori
Cancella l'errore grave corrente e l'errore minore corrente del dispositivo.
Aggiorna
Recupera e visualizza i valori più recenti del dispositivo.
Localizzatore dispositivo
Apre la finestra di dialogo
Localizzatore dispositivo
per specificare la durata del lampeggio per identificare il dispositivo.
Reimposta dispositivo
Avvia un'operazione di reset sul dispositivo, per il ripristino dello stato di accensione del dispositivo tramite l'emulazione di uno spegnimento e della successiva riaccensione.
IMPORTANTE: Il ripristino di un dispositivo provoca la chiusura di tutti i collegamenti verso o attraverso il dispositivo, con il possibile rischio di una perdita di controllo.
Suggerimento:
  • Alcuni dispositivi possono restituire un messaggio di errore se si tenta di eseguire una richiesta di ripristino.
  • Non è possibile reimpostare un controller.
  • I dispositivi con funzionalità di sicurezza possono essere ripristinati quando il dispositivo è configurato con un collegamento di sicurezza. Altrimenti, è possibile che si verifichi un errore se si tenta di ripristinarlo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal