Parametri della visualizzazione Contatori

La visualizzazione
Contatori
comprende i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Contatore
Visualizza il numero del contatore a cui si applica questa configurazione.
Tempo filtro di ingresso
Off -> On
Definisce per quanto tempo la transizione di un ingresso da Off ad On deve trovarsi nello stato On prima che il dispositivo la consideri valida.
Tempo filtro di ingresso
On -> Off
Definisce per quanto tempo la transizione di un ingresso da On a Off deve trovarsi nello stato Off prima che il dispositivo la consideri valida.
Preimpostazione
Mostra il valore, impostato nel membro O.Counterxx.Preset del tag di uscita, da utilizzare come valore preimpostato del contatore. Il valore può essere compreso tra 0 e 2.147.483.647.
Rollover a valori preimpostati
Determina l'azione da intraprendere quando il membro I:Count dei dati raggiunge il valore O:Preset.
  • Se l'opzione RolloverAtPreset è impostata, il contatore conta fino al valore preimpostato, torna a zero, quindi imposta il bit Rollover. Il bit Done non è impostato.
  • Se l'opzione RolloverAtPreset non è impostata, il contatore imposta il bit di fine e continua a contare fino al DINT max. Il Rollover è impostato quando il conteggio passa da 2.147.483.647 a 0.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal