Parametri della visualizzazione Allarmi di alimentazione sistema
Le impostazioni nella visualizzazione
Allarmi
abilitano o disabilitano gli allarmi relativi all'alimentazione del sistema 24V e impostano i limiti della tensione alta e bassa per l'abilitazione degli allarmi dell'alimentazione del sistema. La visualizzazione Allarmi
comprende i seguenti parametri.Parametro | Descrizione |
|---|---|
Abilita allarmi di alimentazione sistema | Determina se abilitare o disabilitare l'allarme alto o basso di alimentazione sistema. Deselezionare Abilita allarmi di alimentazione sistema per disabilitare gli allarmi. Quando gli allarmi sono disabilitati, i limiti degli allarmi Alto e Basso di alimentazione sistema non sono disponibili. |
Limite allarme alto di alimentazione sistema | Imposta l'attivazione dell'allarme alto di alimentazione sistema. Quando la tensione supera questo valore, si attiva l'allarme alto di alimentazione sistema. |
Limite allarme basso di alimentazione sistema | Imposta l'attivazione dell'allarme basso di alimentazione sistema. Quando la tensione scende sotto questo valore, si attiva l'allarme basso di alimentazione sistema. |
Fornire un feedback