Configurazione delle proprietà degli allarmi relativi all'alimentazione del sistema
Configurare le proprietà degli allarmi per attivare gli allarmi relativi all'alimentazione del sistema quando questa supera il limite di tensione alta o bassa.
Per configurare le proprietà degli allarmi relativi all'alimentazione del sistema
- Nella scheda del dispositivo, selezionareAllarmi.
- Nella visualizzazioneAllarmi, selezionareAbilita allarmi di alimentazione sistemase non è già selezionata per attivare gli allarmi di alimentazione del sistema.
- Nella casellaLimite allarme alto di alimentazione sistema, immettere la tensione massima consentita prima che l'allarme di alimentazione sistema alto si attivi.
- Nella casellaLimite allarme basso di alimentazione sistema, immettere la tensione minima consentita prima che l'allarme basso di alimentazione sistema si attivi.
Fornire un feedback