Configurazione delle proprietà dei singoli punti di ingresso

Configurare le proprietà del singolo punto di ingresso per eliminare le oscillazioni ad alta frequenza e i picchi transitori dai segnali di ingresso per quel punto.
Per configurare le proprietà dei singoli punti di ingresso
  1. Nella scheda del dispositivo, espandere
    Punti
    e selezionare un singolo canale.
  2. Nella visualizzazione
    Puntoxx
    , compilare i parametri e selezionare
    OK
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal