Parametri della visualizzazione Limiti

La visualizzazione
Limiti
comprende i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Soglia alta
Il valore massimo permesso all'uscita durante il processo, compreso in un range da -1,0E11 a 1,0E11. Il valore predefinito è 100. Il valore deve essere superiore al valore
Soglia bassa
. Se viene richiesta un'uscita superiore al limite alto, viene impostato l'allarme HLimit e il segnale di uscita rimane al limite alto configurato.
Soglia bassa
Il valore minimo permesso all'uscita durante il processo, compreso in un range da -1,0E11 a 1,0E11. Il valore predefinito è 0. Questo valore deve essere inferiore al valore
Soglia alta
. Se viene richiesta un'uscita inferiore al limite basso, viene impostato l'allarme LLimit ed il segnale di uscita rimane al limite basso configurato.
Disabilita tutti gli allarmi
Disattiva tutti gli allarmi quando non vengono utilizzati.
Latch allarmi di soglia
Consente di mantenere attivo il latch degli allarmi di soglia. Ciò risulta utile se le condizioni dell'allarme devono essere riconosciute da un operatore.
Rampa in modalità Esecuzione
Attiva la rampa in uscita durante la modalità Esecuzione. Limita il cambiamento dell'uscita alla massima velocità di rampa durante la modalità Esecuzione.
Rampa in modalità Programmazione
Attiva la rampa in uscita quando avviene la transizione alla modalità Programmazione. Limita il cambiamento dell'uscita alla massima velocità di rampa durante la transizione al valore del programma.
Rampa in modalità Errore e stato di errore finale
Abilita la rampa in uscita quando avviene la transizione alla modalità Errore o allo stato di errore finale. Limita il cambiamento dell'uscita alla massima velocità di rampa durante la transizione al valore dell'errore o allo stato errore finale.
Velocità rampa
Il valore della velocità rampa, che definisce la velocità massima alla quale all'uscita è consentita la transizione in unità ingegneristiche/s.
Latch allarme di velocità
Consente di mantenere attivo il latch degli allarmi di velocità. Ciò risulta utile se le condizioni dell'allarme devono essere riconosciute da un operatore.
Abilita rilevamento Nessun carico
Attiva il rilevamento della disconnessione di un carico.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal