Conversione in scala ed equazione di conversione

La conversione in scala dell'ingresso permette la conversione delle unità dei segnali elettrici in unità ingegneristiche. Il dispositivo torna al valore Ingegneristico alto quando il valore Segnale alto è presente sull'ingresso. Restituisce il valore Ingegneristico basso quando il valore Segnale basso è presente. Torna a tutti gli altri valori in modo lineare, in base al segnale presente sull'ingresso.
Per i tipi di ingresso in Tensione, la scala viene impostata come valore predefinito su una relazione 1:1 tra i valori del segnale e le unità ingegneristiche, consentendo al dispositivo di restituire il valore effettivo del segnale presente sull'ingresso.
Per i tipi di ingresso Corrente, il valore predefinito della scala viene impostato in modo da restituire un valore da 0 a 100% per un segnale di uscita da 4 mA a 20 mA sull'ingresso.
Per i tipi di ingresso RTD e Termocoppia, i valori di conversione in scala visualizzano le unità in base al tipo di sensore (ohm o millivolt) o alle unità di temperatura (˚F, ˚C, °K o ˚R) quando viene selezionato un tipo di sensore diverso da zero.
I valori di segnale alto devono essere maggiori di quelli di segnale basso.
L'equazione di conversione in scala è la seguente:
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal