Filtro a spillo

Il filtro a spillo è una funzione integrata del convertitore da analogico a digitale (ADC) che riduce il disturbo a una frequenza specificata. La frequenza specificata può essere di linea o impostata a un valore differente. Il filtro a spillo riduce l'ampiezza del segnale con una distorsione minima del segnale.
Scegliere un filtro a spillo in base alle frequenze di disturbo presenti nell'ambiente operativo del dispositivo e ai requisiti di campionamento necessari per il controllo. Ad esempio, se l'impostazione del filtro a spillo è 60 Hz, vengono ridotti il disturbo di linea a 60 Hz AC e i relativi sovratoni.
Per maggiori dettagli, vedere il
Manuale utente dei moduli I/O analogici della serie 5000,
pubblicazione numero
5069-UM005
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal