Configurazione delle proprietà del singolo canale di ingresso

Configurare le proprietà del singolo canale di ingresso per definire la conversione in scala e il filtro per il canale.
Per configurare le proprietà del singolo canale di ingresso
  1. Nella scheda del dispositivo, espandere
    Canali
    , quindi selezionare un singolo canale.
  2. Nella visualizzazione
    Canale0X
    , compilare i parametri e selezionare
    OK
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal