Calibrazione guidata

Utilizzare questa guida per calibrare i dispositivi analogici. Per eseguire il processo di calibrazione, il dispositivo e il controller devono essere online e almeno un canale deve essere selezionato.
Sebbene lo scopo della calibrazione dei dispositivi analogici sia lo stesso per i dispositivi ingresso e uscita, per migliorare l'accuratezza e la ripetibilità del dispositivo, le procedure per i due tipi sono differenti.
  • Quando si calibrano dispositivi di ingresso, utilizzare calibratori di corrente, tensione o Ohm per inviare un segnale al dispositivo per calibrarlo.
  • Quando si calibrano dispositivi di uscita, utilizzare un multimetro digitale (DMM) per misurare il segnale inviato dal dispositivo.
Calibrazione guidata
comprende le seguenti opzioni:
  • Calibra i canali a gruppi
    • Utilizzare questa opzione per applicare a tutti i canali selezionati un segnale di riferimento contemporaneamente.
    • Passare alla modalità di calibrazione
    • Collegare i segnali di riferimento basso a tutti i canali selezionati
    • Eseguire il campionamento di tutti i canali selezionati
    • Collegare il segnale di riferimento alto a tutti i canali selezionati
    • Eseguire il campionamento di tutti i canali selezionati
  • Calibra un canale alla volta
    • Utilizzare questa opzione per applicare a tutti i canali selezionati un segnale di riferimento uno alla volta, quindi passare al canale seguente.
    • Passare alla modalità di calibrazione
    • Collegare il segnale di riferimento basso al primo canale selezionato
    • Eseguire il campionamento del primo canale selezionato
    • Collegare il segnale di riferimento alto al primo canale selezionato
    • Eseguire il campionamento del primo canale selezionato
    • Collegare il segnale di riferimento basso e il segnale di riferimento alto a ciascuno dei successivi canali selezionati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal