Parametri della Calibrazione guidata
La
Calibrazione guidata
comprende i seguenti parametri:Parametro | Descrizione |
|---|---|
Canale | Mostra il numero di canali a cui si applica questa configurazione. |
Calibra | Identifica i canali per la calibrazione. Selezionare la casella di controllo relativa al canale che si desidera calibrare. |
Range di calibrazione | Mostra il valore attualmente configurato per il canale.
|
Guadagno di calibrazione | Mostra i valori di guadagno di calibrazione riportati dal dispositivo. |
Offset calibrazione | Mostra i valori con segno come riportati dal dispositivo. |
Stato di calibrazione | Mostra lo stato della calibrazione del canale mentre questa è in corso. |
Riferimento basso | Mostra il valore del segnale di riferimento basso del canale. |
Riferimento alto | Mostra il valore dell'origine del segnale di riferimento alto in base alla configurazione del canale. |
Riferimento registrato | Indica i valori di uscita misurati. Per la precisione del multimetro, vedere il manuale dell'utente. |
Stato | Mostra il valore letto durante la calibrazione dei canali abilitati.
Se Stato mostra Errore , eseguire le azioni corrispondenti come necessario:
|
Fornire un feedback