Mancata corrispondenza di calibrazione
L'esecuzione della calibrazione può generare risultati inattesi se:
- è stato selezionato almeno un canale, e
- È presente una mancata corrispondenza tra il dispositivo elencato nell'applicazione e il dispositivo fisico effettivo.
- il sistema è attivo.
Si consiglia vivamente di selezionare
No
, verificare la configurazione e arrestare il sistema prima di eseguire la calibrazione.Fornire un feedback