Parametri della visualizzazione Allarmi
La visualizzazione
Allarmi
comprende i seguenti parametri:Parametro | Descrizione |
|---|---|
Disabilita tutti gli allarmi | Impedisce al dispositivo di generare uno dei quattro allarmi di processo (LL, L, H e HH) o l'allarme di velocità, e non consente l'accesso a nessuna delle proprietà di configurazione dell'allarme. |
Latch allarmi di processo | Istruisce il dispositivo per impostare il latch di uno o di tutti e quattro gli allarmi di processo (LL, L, H e HH) una volta che l'allarme è stato attivato, anche se la condizione che lo provoca scompare. |
Limite alto alto | Imposta il punto di attivazione in unità ingegneristiche. HHAlarm viene impostato a 1 quando il segnale di ingresso diventa superiore a questo limite. |
Limite alto | Imposta il punto di attivazione in unità ingegneristiche. HAlarm viene impostato a 1 quando il segnale di ingresso diventa superiore a questo limite. |
Limite basso | Imposta il punto di attivazione in unità ingegneristiche. LAlarm viene impostato a 1 quando il segnale di ingresso diventa inferiore a questo limite. Il limite basso dell'allarme deve essere >/= al limite basso basso e < al limite alto. |
Limite basso basso | Imposta il punto di attivazione in unità ingegneristiche. LLAlarm viene impostato a 1 quando il segnale di ingresso diventa inferiore a questo limite. Il limite basso dell'allarme deve essere superiore o uguale al limite basso basso e inferiore al limite alto. |
Banda morta | Consente di mantenere l'impostazione dei bit di stato dell'allarme di processo, anche se la condizione di allarme scompare, a patto che i dati del canale rimangano entro il valore positivo o negativo della banda morta dell'allarme di processo. Il valore di Banda morta viene immesso in unità ingegneristiche. |
Abilita latch allarme velocità | Imposta il latch dell'allarme di velocità in modo che non venga disattivato se non esplicitamente. |
Limite allarme velocità | Stabilisce se la velocità di modifica tra campioni di ingresso in questo canale debba superare la velocità specificata in questo campo in unità ingegneristiche. |
Fornire un feedback