Tutte le porte attive sono disattivate. Almeno una porta attiva deve rimanere sempre abilitata.

Si è tentato di disabilitare tutte le porte attive. Per i dispositivi con tre o più porte, è possibile disabilitare più porte, ma il sistema non consente di disabilitare
l'ultima
porta
attiva
. La disabilitazione dell'ultima porta attiva non consente il ripristino del dispositivo di comunicazione senza una reimpostazione o una riconfigurazione fisica.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal