Impossibile modificare le proprietà

Si è tentato di usare un asse con un dispositivo con la sincronizzazione ora impostata in modo inappropriato.
Per aggiornare le proprietà
  1. Aprire le proprietà del dispositivo di comunicazione 1756-ENxTx.
  2. Nella visualizzazione
    Panoramica
    , selezionare
    Definizione dispositivo
    .
  3. In
    Definizione dispositivo
    , impostare
    Connessione sincronizzazione ora
    su
    Sincronizzazione ora e Movimento
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal