Il file EDS non corrisponde alla versione del file registrato

Le proprietà del dispositivo per il dispositivo che si è tentato di avviare non corrispondono al file EDS utilizzato per creare l'istanza del dispositivo e al file attualmente sul computer. Ad esempio, un valore nella configurazione corrente non rientra nel range possibile valido nel file EDS. Questo errore si verifica quando:
  • L'istanza del dispositivo è stata creata utilizzando un file EDS diverso rispetto alla versione del file EDS registrata per il dispositivo.
  • I dati di configurazione per l'istanza del dispositivo sono concessi in licenza, ma il file EDS registrato non è concesso in licenza.
Per risolvere la seguente condizione:
  1. Utilizzare la Guida EDS per annullare la registrazione del file EDS attualmente esistente nel computer, quindi registrare la versione del file EDS utilizzata per creare inizialmente l'istanza del dispositivo.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare
    Registra file EDS
    per avviare la Guida EDS.
  3. Eliminare l'istanza del dispositivo esistente e ricrearla utilizzando il file EDS per il dispositivo selezionato correntemente registrato nel computer.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal