La nuova funzionalità di virtual-screening consente agli utenti di personalizzare le modalità di visualizzazione delle applicazioni e dei dati provenienti da diverse sorgenti, il tutto senza la necessità di dover riscrivere una singola riga di codice. Ciò aiuta gli utenti a dare maggior rilevanza alle informazioni più attinenti alla propria attività. Inoltre, il nuovo accesso alle informazioni tramite tecnologia “indossabile” può anche rivoluzionare il modo in cui gli operatori vi accedono; un addetto alla manutenzione, ad esempio, potrebbe diagnosticare e risolvere i problemi di una macchina semplicemente osservandola attraverso un dispositivo per la realtà mista come il sistema HoloLens di Microsoft.
"Grazie a una visualizzazione e una mobilità migliorate il software ThinManager aiuta le aziende industriali a costruire i propri ambienti Connected Enterprise", afferma Tom Jordan, responsabile marketing di ThinManager, Rockwell Automation. "Il software visualizza i dati e ne rende disponibile il contenuto in qualsiasi combinazione di dispositivo, utente o luogo all'interno di una struttura industriale. Questa capacità migliora l’analisi e la gestione delle operazioni da parte degli utenti."
Il software è stato anche arricchito di una nuova funzionalità di autenticazione pass-through a supporto di un incremento della produttività. In passato, gli utenti dovendo accedere separatamente a ThinManager e ad altre applicazioni software, sottraevano tempo prezioso alle operazioni. Ora il software può passare nativamente le credenziali degli utenti a prodotti HMI supportati come la soluzione FactoryTalk View Site Edition.
Questo miglioramento della funzionalità di autenticazione, semplificando la gestione di tutti i dispositivi e degli utenti, permette di ridurre la manutenzione e migliora la sicurezza. La versione 10.0 consente di configurare diverse forme di autenticazione degli operatori come badge RFID e dati biometrici. Le nuove funzionalità di memorizzazione delle password consentono agli amministratori di configurare la durata dell'autenticazione PIN durante un turno.
Grazie a Relevance , la soluzione di mobilità integrata, la piattaforma può fornire direttamente ai dispositivi mobili, l’accesso ai componenti software supportati, dislocati in specifiche posizioni all'interno di una struttura. Relevance utilizza rilevatori di posizione come beacon Bluetooth e Wi-Fi, in modo che utenti e dispositivi mobili possano ricevere contenuti solo nelle aree autorizzate. Questa funzionalità può aiutare gli utenti a raggiungere una migliore connettività associata a una maggior sicurezza operativa.
ThinManager fornisce l’informazione laddove è necessaria e la presenta agli operatori nelle modalità prescelte. È l'unica soluzione per la gestione e la mobilità dei thin client realizzata appositamente per la gestione e la fornitura di informazioni in applicazioni industriali. ThinManager è adatto a molti mercati industriali verticali come, ad esempio, quello del food&beverage o del water/wastewater. Per ulteriori informazioni, si rimanda a rok.auto/thinmanager.