Loading
Comunicato stampa | 12 novembre 2025

Rockwell Automation presenta la suite di soluzioni SecureOT per rafforzare la resilienza della cybersecurity industriale

La piattaforma e i servizi di sicurezza progettati specificamente per l’OT consentono alle organizzazioni industriali di ridurre i rischi, massimizzare i tempi di operatività e semplificare la conformità per l'intero ciclo di vita della sicurezza informatica

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
SecureOT logo

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio della suite di soluzioni SecureOT™, un'offerta completa di cybersecurity industriale progettata per aiutare le aziende manifatturiere e le infrastrutture strategiche a proteggere le loro operazioni critiche e creare ambienti sicuri.

Con l'aumentare della connettività delle operazioni industriali, le aziende si trovano ad affrontare un significativo incremento delle minacce informatiche rivolte ai sistemi OT. Molti sistemi legacy non sono stati progettati in funzione della sicurezza informatica e gli strumenti IT tradizionali spesso non riescono a proteggere ambienti industriali complessi e datati. SecureOT è stato sviluppato per colmare questo divario, aiutando le aziende a proteggere le proprie infrastrutture OT con tecnologie e competenze progettate per le esigenze delle moderne realtà industriali.

SecureOT integra la piattaforma SecureOT - sviluppata appositamente da Rockwell Automation - con servizi professionali e di sicurezza gestita, offrendo una soluzione unificata che fornisce una protezione end-to-end per sistemi industriali complessi, datati e altamente regolamentati.

“Le minacce informatiche alle operazioni industriali si evolvono più velocemente che mai e le difese del passato semplicemente non riescono a stare al passo”, ha dichiarato Matthew Fordenwalt, senior vice president, Lifecycle Services, Rockwell Automation. “SecureOT è più di un brand: rappresenta un cambiamento strategico nel modo in cui le organizzazioni industriali affrontano la cybersecurity. Coniughiamo la nostra profonda competenza industriale con tecnologie e servizi specifici per l'OT che aiutano i clienti ad anticipare le minacce e a mantenere le operazioni in piena sicurezza”.

Costruito per la complessità industriale

SecureOT è pensato per affrontare le sfide specifiche degli ambienti OT e offre una protezione completa a tutti i livelli di maturità della sicurezza informatica. La piattaforma SecureOT fornisce visibilità in tempo reale sugli asset, prioritizzazione dei rischi e gestione delle vulnerabilità all’interno di ecosistemi eterogenei di fornitori.

Grazie ai servizi professionali forniti, SecureOT offre consulenza strategica, assessment e supporto all'implementazione per aiutare le aziende a rafforzare la propria postura di sicurezza. I servizi di sicurezza gestiti forniscono un monitoraggio continuo 24/7 e risposta agli incidenti tramite l’OT Security Operations Center (SOC) e il Network Operations Center (NOC) dedicati di Rockwell Automation.

SecureOT è conforme ai principali standard riconosciuti a livello mondiale, come NIST CSF, NIS2 e IEC 62443, e adotta un approccio vendor-neutral per la protezione dei sistemi di controllo industriale e degli stack tecnologici.

“Le organizzazioni industriali hanno bisogno di strategie di sicurezza informatica create per la realtà OT”, ha dichiarato Hollie Hennessy, OT/IoT cybersecurity lead analyst di Omdia. “La soluzione SecureOT di Rockwell Automation soddisfa queste esigenze con un approccio a più livelli che integra visibilità sugli asset, gestione delle vulnerabilità e servizi di rilevamento gestiti in un unico framework. Si tratta di un significativo passo avanti nella maturità della cybersecurity industriale”.

Risultati concreti

SecureOT sta aiutando i leader industriali a trasformare la loro strategia di cybersecurity:

  • un importante produttore del settore Oil & Gas ha ottenuto una visibilità completa sui propri asset OT e, in soli sei mesi, ha mitigato i rischi critici nelle operazioni remote
  • una grande azienda di bevande ha migrato la propria rete industriale legacy e l’infrastruttura informatica esistente verso un ambiente completamente gestito e supportato, distribuito in più di 150 siti a livello globale
  • un'azienda del settore energetico ha raddoppiato il proprio punteggio di maturità NIST CSF, ottenendo al contempo un ROI tangibile per la dirigenza
  • una società di distribuzione elettrica ha ottenuto una visibilità sicura e in tempo reale sulle sottostazioni remote, ottenendo la conformità NERC CIP e riducendo i costi grazie al monitoraggio agentless.

Con SecureOT, le aziende industriali possono mitigare i rischi in modo sicuro, mantenere l'operatività e svolgere le proprie attività in sicurezza, indipendentemente dal livello di maturità raggiunto nel proprio percorso di cybersecurity. Per ulteriori informazioni su SecureOT, visitate qui.

Pubblicato 12 novembre 2025

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Contatto

 
Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Argomenti: Sicurezza informatica
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation presenta la suite di soluzioni SecureOT per rafforzare la resilienza della cybersecurity industriale
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: