Loading
Comunicato stampa | Ottobre 21, 2025

Rockwell Automation annuncia una collaborazione strategica con Energy Observer per EO3: un progetto pionieristico di innovazione sostenibile nel settore marittimo

Tecnologie avanzate di automazione e gestione dei dati alimentano l’imbarcazione a zero emissioni più ambiziosa al mondo

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
modern ship platform

Rockwell Automation, la principale azienda mondiale dedicata all’automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato oggi il proseguimento della collaborazione con Energy Observer, a sostegno dello sviluppo e del lancio dell’imbarcazione Energy Observer 3 (EO3).

Questa nuova nave-laboratorio di ultima generazione testerà diverse soluzioni a basse emissioni di carbonio in condizioni marittime reali, definendo nuovi standard di decarbonizzazione e innovazione nella mobilità marittima.

Operando senza emissioni dirette di gas serra, la nave-laboratorio introduce un sistema energetico rivoluzionario che utilizza l’ammoniaca come vettore di idrogeno. EO3 integra un ammonia cracker, celle a combustibile a doppia tecnologia (membrana a scambio protonico e ossido solido), un motore alimentato al 100% ad ammoniaca con sistema di post-trattamento degli NOx, batterie, vele di propulsione eolica automatizzate e una sovrastruttura completamente ricoperta da celle solari ad alta efficienza.

Molto più di una piattaforma tecnologica, EO3 sarà anche uno spazio dedicato alla sperimentazione, alla produzione audiovisiva, alla divulgazione educativa e a eventi internazionali, riunendo ingegneri, ricercatori, artisti e decisori.

“La nostra collaborazione con Energy Observer è la prova concreta di ciò che si può realizzare quando innovazione, competenze e valori condivisi si uniscono», ha dichiarato Emmanuel Guilhamon, global vice president of sustainability di Rockwell Automation. “Da quasi dieci anni Rockwell Automation sostiene la missione di Energy Observer nel promuovere soluzioni energetiche sostenibili in ambito marittimo. Energy Observer 3 rappresenta il nuovo capitolo di questa alleanza, che combina automazione avanzata, gestione dei dati e creatività umana per favorire un reale progresso nella decarbonizzazione del settore navale. Insieme, ci impegniamo a costruire un futuro più sostenibile — un viaggio alla volta.”

Il primo banco di prova, destinato a simulare la catena energetica a bordo di EO3, includerà le più recenti soluzioni di integrazione IT/OT, visualizzazione e gestione dei dati.

Queste tecnologie supporteranno i sistemi energetici ibridi di EO3, tra cui la conversione dell’ammoniaca, le celle a combustibile a idrogeno e l’accumulo tramite batterie, consentendo monitoraggio, ottimizzazione e processi decisionali basati sui dati in tempo reale, sia per le operazioni in mare che a terra.

Grazie alle tecnologie e ai servizi di Rockwell Automation, Energy Observer 3 beneficerà di: 

  • Maggiore efficienza e autonomia energetica, per massimizzare le prestazioni riducendo al minimo l’impatto ambientale
  • Gestione e analisi dei dati avanzate, che consentono all’equipaggio di innovare e ottimizzare le operazioni in tempo reale
  • Servizio e supporto globali, con i field engineer di Rockwell Automation pronti a fornire risposte rapide e competenze tecniche ovunque operi l’imbarcazione
  • Piattaforme aperte e intuitive, che permettono al team di Energy Observer di gestire, programmare e mantenere i sistemi in autonomia, anche in ambienti remoti

La collaborazione tra Rockwell Automation ed Energy Observer è iniziata nel 2016, con la fornitura di soluzioni di automazione e supporto globale per il catamarano originale Energy Observer 1, che ha completato un’odissea mondiale di sette anni, dimostrando la fattibilità dei sistemi energetici rinnovabili. Nel tempo, questa collaborazione è cresciuta grazie alla continuità, alla fiducia e a un impegno condiviso per la sostenibilità, con i team tecnici di Rockwell Automation costantemente coinvolti in ogni fase del progetto.

“Mentre Energy Observer intraprende la sua missione più ambiziosa, il nostro rapporto con Rockwell Automation va oltre una semplice collaborazione tecnica: è un viaggio condiviso verso un futuro a zero emissioni di carbonio,” ha dichiarato Bénédicte Gallon, deputy CEO di Energy Observer. “La fiducia e la continuità che abbiamo costruito insieme negli anni ci hanno permesso di spingere oltre i confini dell’innovazione e della sostenibilità. Con EO3, stiamo integrando tecnologie di automazione e gestione dei dati di livello mondiale, ma stiamo anche dimostrando come competenze collettive e valori condivisi possano accelerare la transizione energetica del settore marittimo — e oltre.”

Pubblicato 21 ottobre 2025

Informazioni su Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Argomenti: Marino Services
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell ed Energy Observer unite per la sostenibilità marittima di EO3.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: