Loading
Comunicati stampa | Ottobre 24, 2023

SPS 2023: Rockwell Automation presenta soluzioni all'avanguardia per accelerare la trasformazione digitale e aumentare la produttività

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Man wearing VR glasses during TDG - Messe SPS Nuernberg

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, sarà presente con tecnologie e soluzioni all'avanguardia a SPS 2023, che si terrà dal 14 al 16 novembre a Norimberga, in Germania.

Nel corso della fiera Rockwell Automation presenterà il proprio portafoglio completo di dispositivi intelligenti e soluzioni software per l'industria manifatturiera, e in particolare:

  • FactoryTalk® Design Studio™ il software cloud-based per la progettazione di sistemi
  • FactoryTalk® Optix™ la piattaforma di visualizzazione HMI aperta e scalabile
  • FactoryTalk® Edge Manager per la gestione intelligente dei dispositivi e delle applicazioni edge industriali.  
  • Un modello di robot di OTTO Motors, per illustrare come i robot mobili autonomi (AMR) permettano di fare un ulteriore passo avanti nella produzione lean, collegando autonomamente le celle di lavoro e spostando il materiale tra le varie strutture  
  • I Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix, la soluzione modulare ed espandibile di Rockwell Automation per esigenze di motion control
  • ArmorBlock 5000™ I/O, con tecnologia IO-Link serie 5032.
  • Lo switch Stratix® 5200 completamente gestito

I visitatori potranno anche scoprire un'ampia gamma di altre soluzioni Rockwell Automation, tra cui Plex MES, la realtà aumentata e le tecnologie di intelligenza artificiale, nonché le soluzioni di sicurezza.

"Parte dell'ampia offerta di Rockwell Automation, tutte queste soluzioni aiutano le aziende a realizzare al meglio e ad accelerare la loro trasformazione digitale, ad ottenere migliori risultati di business e consentire altri vantaggi, tra cui aumentare la produttività, responsabilizzare le persone, incrementare la sostenibilità e costruire la resilienza", ha dichiarato Uwe Keiter, OEM director e managing director Germany, EMEA, Rockwell Automation.  

Quest'anno, lo stand di Rockwell Automation si trova nel padiglione 3C, stand 320. Questa nuova collocazione consente una maggiore vicinanza a diversi partner, compresi i 13 che saranno presenti all’interno dello stand con tecnologie complementari come reti e comunicazioni wireless, robotica, motion e cybersecurity.

Jan Van Den Bossche, regional vice president, technology and domain di Rockwell Automation, ha dichiarato: "La chiave sta nel combinare dati, tecnologia e competenze di settore, dalla fase di progettazione attraverso operation senza soluzioni di continuità fino alla manutenzione predittiva e ai sofisticati servizi lifecycle. Grazie alle soluzioni di progettazione, gestione e manutenzione, aiutiamo i costruttori di macchine e i clienti finali dei vari settori industriali a produrre in modo più efficiente e intelligente. L’obiettivo principale è quello di aumentare la produttività dei nostri clienti, ma i vantaggi includono chiaramente una produzione di beni più sostenibile e rispettosa delle risorse, più flessibile e più sicura". 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito di Rockwell Automation. 

Pubblicato 24 ottobre 2023

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left SPS 2023: Rockwell Automation presenta soluzioni all'avanguardia per accelerare la trasformazione digitale e aumentare la produttività
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: