Loading
Comunicato stampa | Aprile 30, 2026

Rockwell Automation presenta il futuro delle operazioni industriali a Interpack 2026

Un ecosistema collaborativo multi-vendor mostra una linea virtuale end-to-end per la produzione di biscotti, evidenziando come digital twin, AI e architetture dati connesse abilitino il food manufacturing di nuova generazione.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
visitors-explored-digital-machine-design

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale, annuncia la propria partecipazione a Interpack 2026, dove mostrerà come la tecnologia del digital twin consenta ai produttori di progettare, integrare e ottimizzare le operazioni end-to-end nel settore alimentare e delle bevande.

Attraverso una linea completamente virtualizzata per la produzione e il confezionamento di biscotti, l’azienda mostrerà come i sistemi di processo e packaging possano essere progettati come un’unica operazione digitale e connessa, per migliorare performance, flessibilità e gestione dell’intero ciclo di vita. La linea di produzione, digitale e multi-vendor, copre l’intero ciclo di vita del biscotto — dalla preparazione e formatura dell’impasto fino alla cottura, al raffreddamento, al confezionamento primario e secondario e alla pallettizzazione — riproducendo un processo produttivo continuo e realistico. L’esperienza dimostra come processo e packaging possano essere integrati in un’unica operazione data-driven, evidenziando il ruolo di architetture aperte e scalabili nell’abilitare la collaborazione tra OEM, system integrator e utenti finali.

La dimostrazione integra sistemi di OEM leader di settore in un unico ambiente digitale, utilizzando il software digital twin Emulate3D™ per modellare macchine e asset produttivi reali e sfruttando tecnologie innovative di Rockwell, come i sistemi di movimentazione intelligente iTRAK®.

Sostituendo le apparecchiature fisiche con asset virtualizzati, i produttori possono eseguire in parallelo le attività di ingegneria e validare in anticipo i progetti meccanici, elettrici e di automazione — riducendo i rischi, migliorando le prestazioni delle linee e favorendo una collaborazione più efficace tra i team di ingegneria, operations e manutenzione già prima della fase di commissioning.

Realizzata in collaborazione con l’ecosistema Rockwell Automation PartnerNetwork, la linea virtuale per la produzione e il confezionamento di biscotti è supportata da OEM e fornitori di soluzioni leader lungo l’intera catena del valore manifatturiera, tra cui:

  • Royal Kaak – processing (impasto)
  • GEA – processing (dosaggio dell’impasto, forno e raffreddamento)
  • Mespack –packaging primario
  • Vimco – packaging secondario
  • Cetec Industrie – pallettizzazione di fine linea

“Con la linea virtuale per la produzione di biscotti, dimostriamo come i produttori possano integrare processing e packaging in un’unica soluzione intelligente”, ha dichiarato Ashkan Ashouriha, senior global enterprise solution architect. “Integrando digital twin basati su macchine reali dei costruttori OEM e dati ingegneristici reali in un’unica linea produttiva, i produttori possono ridurre i rischi, accelerare il time to value e garantire che i sistemi produttivi siano operativi e performanti fin dal primo giorno.”

I visitatori potranno scoprire come architetture dati unificate, aperte e scalabili consentano di integrare macchine di fornitori diversi in un unico ambiente operativo. Questo è reso possibile dalla creazione di un layer dati coerente e condiviso tra sistemi di processing e packaging, protetto da livelli stratificati di cybersecurity grazie a soluzioni come la piattaforma SecureOT™.

La linea produttiva virtuale end-to-end si basa su un’architettura dati connessa che consente a macchine, sistemi e applicazioni di fornitori diversi di operare in modo integrato e senza soluzione di continuità. Grazie a tecnologie come la piattaforma software FactoryTalk Optix, i produttori possono creare una base dati condivisa che funge da unica fonte di verità lungo l’intero processo di processing e packaging, abilitando digital twin, monitoraggio delle performance e della qualità, tracciabilità dei prodotti e l’utilizzo di AI e machine learning in modo affidabile su tutta la linea produttiva.

Queste funzionalità consentono di progettare e implementare sistemi multi-vendor come ambienti produttivi coesi e ad alte prestazioni, aiutando i produttori a superare logiche a silos e a evolvere verso operazioni più scalabili e data-driven.

I visitatori interessati ad approfondire le tecnologie di Rockwell Automation e del suo ecosistema PartnerNetwork durante Interpack 2026 possono trovare maggiori informazioni online e pianificare la propria visita allo stand Rockwell, C40 nel padiglione 6.

Pubblicato 30 aprile 2026

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Related News

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation presenta una linea produttiva virtuale a Interpack 2026
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: