Loading
Comunicato stampa | Maggio 26, 2026

Rockwell Automation annuncia i vincitori dei Best Future Machine Awards a interpack 2026

Una giuria composta da esperti del settore premia i costruttori di macchine che si distinguono per flessibilità, performance digitali, sostenibilità e valorizzazione della forza lavoro.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Best Future Machine Awards Winners

Rockwell Automation, la principale azienda mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi i vincitori dei premi Best Future Machine Awards, assegnati nel corso di interpack 2026 a Düsseldorf.

I riconoscimenti premiano i costruttori di macchine le cui soluzioni si distinguono per un approccio progettuale orientato al futuro e un impatto misurabile in termini di flessibilità, abilitazione digitale, sostenibilità, cybersecurity e valorizzazione degli operatori. I vincitori sono stati selezionati da una giuria indipendente composta da end user, rappresentanti delle principali associazioni europee del packaging e delegati di Rockwell Automation.

“I Best Future Machine Awards mettono in luce la capacità dei costruttori di macchine di rispondere alle reali sfide della produzione con innovazioni pratiche e scalabili,” ha dichiarato Fabrizio Scovenna, regional vice president OEM, Europe, Middle East and Africa di Rockwell Automation. “I vincitori sono la dimostrazione di come progettazione avanzata delle macchine, tecnologie digitali e soluzioni incentrate sulle persone possano convergere per migliorare le prestazioni, supportare la cybersecurity e promuovere la sostenibilità già oggi, preparando al tempo stesso i produttori alle esigenze di domani.”

I vincitori:

  • Royal Houdijk è stata premiata nella categoria Future-Ready Flexible Packaging Machine per aver sviluppato una soluzione capace di combinare estrema flessibilità di formato e di prodotto con un design modulare e scalabile. La giuria ha sottolineato la capacità dell’azienda di anticipare l’evoluzione delle esigenze produttive attraverso un’architettura progettata per garantire adattabilità e prestazioni nel lungo periodo. Il riconoscimento è stato assegnato alla soluzione Flex Capper PE con Cookiebot XP/VF integrato.
  • PBL S.p.A. ha ricevuto il premio Operational Excellence Through Digital Enablement per aver dimostrato come le tecnologie digitali avanzate possano essere applicate per migliorare la coerenza operativa e la flessibilità produttiva. La giuria ha riconosciuto l’efficace integrazione di sistemi di visione basati sull’AI, robotica avanzata e automazione a supporto di livelli superiori di prestazioni e controllo. Il riconoscimento è stato assegnato alla macchina ROBOX A/I 120 di PBL.
  • Nella categoria Operator Empowerment, la giuria ha premiato due aziende:
    • Cama Group è stata premiata per aver sviluppato una macchina altamente integrata che semplifica l’interazione e migliora l’usabilità, consentendo agli operatori di svolgere attività a maggior valore aggiunto grazie a interfacce uomo-macchina intuitive. Il riconoscimento è stato assegnato alla macchina MTL.
    • Cavanna S.p.A. è stata premiata per l’attenzione posta a una progettazione incentrata sull’operatore, con funzionalità avanzate dell’interfaccia che migliorano chiarezza, controllo e facilità d’uso a livello di produzione. La giuria ha assegnato il riconoscimento a Cavanna per la soluzione HMI Zero5.
  • Clearpack Group è stata premiata nella categoria Cyber-Secure per aver integrato solidi principi di sicurezza direttamente nella progettazione della macchina. La giuria ha messo in rilievo l’utilizzo di accesso remoto sicuro, RFID, riconoscimento facciale e un’architettura cyber-secure allineata ai moderni requisiti di sicurezza industriale. Il riconoscimento è stato assegnato alla soluzione RCP Top Load Case Packer.
  • Senzani Brevetti S.p.A. ha ricevuto il premio Sustainable Performance per aver reso possibile la transizione dal packaging in plastica a soluzioni in cartone riciclabile, senza compromettere la flessibilità operativa. La giuria ha evidenziato l’impatto positivo della soluzione sull’efficienza logistica, sulla riduzione delle emissioni legate al trasporto e sull’ottimizzazione del magazzino grazie a un design modulare e adattabile. Il riconoscimento è stato assegnato al sistema U Seal, che comprende TFormer e TCloser.

Pubblicato 26 maggio 2026

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:
Argomenti: Costruttori di macchine e apparecchiature

Related News

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation annuncia i vincitori dei Best Future Machine Awards
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: