Loading
Comunicato stampa
Recent ActivityRecent Activity

Greene Enterprise ottiene il controllo di processo critico, necessario per un’elevata efficienza e sostenibilità della tecnologia di recupero dei rifiuti

Il processo di pirolisi e gassificazione multivariabile sostiene una produzione ottimizzata grazie all'architettura di controllo completamente digitalizzata fornita dal DCS PlantPAx.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pipeline in modern manufacture

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il ruolo chiave svolto dal proprio sistema DCS (Distributed Control System) Plantpax®  nell’ambito di una tecnologia innovativa ed estremamente efficace per il recupero dei rifiuti, sviluppata dalla società spagnola Greene Enterprise.

Il processo di pirolisi e gassificazione di Greene Enterprise può ridurre fino all'80% dei rifiuti trasformandoli in prodotti preziosi come oli di pirolisi o biochar che possono essere utilizzati come materie prime in diversi processi industriali.

Greene evidenzia quanto questa tecnologia rappresenti una soluzione ecologica redditizia per le aziende che devono gestire in modo efficiente e sostenibile grandi quantità di rifiuti in conformità con i programmi e la legislazione in materia di sostenibilità.

Eric Chalengeas, regional vice president, sales south region, di Rockwell Automation, spiega: «La sostenibilità è una sfida per molte aziende, tuttavia le moderne soluzioni digitali contribuiscono non solo a ridurre gli sprechi durante la produzione, ma anche, come in questo caso, dopo lo smaltimento, con un controllo più rigoroso dei processi.

«Per questa applicazione, il nostro DCS PlantPAx era la piattaforma di controllo di processo ideale, nell'ambito di un'implementazione più ampia di strumenti digitali che includeva anche simulazioni digital twin . Ciò ha rappresentato anche un ottimo esempio di collaborazione all'interno del nostro ecosistema PartnerNetwork™, poiché Greene ha potuto trarre vantaggio anche dall'esperienza di dominio del nostro distributore specializzato, TCA-Automation.»

 Vicente Centelles Forner, responsabile di Greene Enterprise afferma: «La nostra tecnologia di gassificazione è così efficace perché l'abbiamo suddivisa in più stadi, una scelta che ci consente un maggiore controllo in ogni fase. Anche se ciò implica  un'ulteriore complessità con un maggior numero di variabili, con il DCS PlantPAx, tutti i parametri sono costantemente ottimizzati».

L'ultima versione del DCS PlantPAx è stata progettata appositamente per essere parte integrante delle strategie di trasformazione digitale in un'ampia gamma di applicazioni di processo. Integrandolo con altre soluzioni digitali, utenti e produttori possono prendere decisioni migliori e più rapide per il controllo dei processi, consentendo loro di rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti e alle specifiche in rapida evoluzione.

Pubblicato 21 marzo 2023


Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Greene Enterprise ottiene il controllo di processo critico, necessario per un’elevata efficienza e sostenibilità della tecnologia di recupero dei rifiuti | Rockwell Automation
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: