Loading
Comunicato stampa | Ottobre 30, 2025

Nippon Gases punta a una maggiore resilienza e a un aumento dell’operatività attraverso un programma di modernizzazione multi-sito dei sistemi di controllo

Pianificato un programma quinquennale di aggiornamento dei sistemi di controllo in 18 siti per aumentare l’utilizzo degli asset, ridurre il rischio di obsolescenza e i downtime.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Nippon gases storage facility

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Nippon Gases sta avviando un programma di modernizzazione completo a livello aziendale, che prevede la sostituzione dei controller legacy Rockwell con i moderni controllori logici programmabili (PLC) ControlLogix.

Nippon Gases è una delle principali aziende europee nel settore dei gas industriali e medicali. Le sue attività comprendono la fornitura di gas – in diverse forme fisiche e livelli di purezza – tra cui ossigeno, azoto, argon, anidride carbonica, idrogeno, elio e monossido di carbonio, oltre ai servizi e alle tecnologie associati all’utilizzo dei gas e delle loro miscele.

“L’adozione di moduli di controllo di processo di ultima generazione apre un mondo di nuove opportunità per Nippon Gases,” afferma Rodrigo Riera, regional vice president EMEA per la regione Sud di Rockwell Automation. «Oltre ai miglioramenti operativi quotidiani, l’azienda può guardare al futuro con maggiore fiducia, contando su una maggiore agilità per ulteriori evoluzioni e sulla possibilità di integrare l’AI per operazioni sempre più autonome, che garantiranno efficienze ancor maggiori.”

Il programma di modernizzazione, che coinvolge le unità di separazione dell’aria (ASU) presenti in diversi siti europei dell’azienda, è supportato da una strategia di migrazione completa, ideata e sviluppata congiuntamente dal team di ingegneria di Rockwell e da quello di Nippon Gases.

“La standardizzazione su un’unica soluzione PLC ci consente di utilizzare l’impianto pilota di Avilés, in Spagna, come riferimento per il processo di migrazione e di ottimizzarlo successivamente negli altri siti», spiega José Maria Martinez Gallo, Operations Director Europe di Nippon Gases.

«Il nuovo hardware digitalizzato ci offrirà inoltre una visibilità molto più approfondita sui nostri processi, permettendoci di raggiungere un’efficienza ancora maggiore, riducendo al contempo il consumo energetico e gli sprechi.»

 

Informazioni su Nippon Gases

Nippon Gases, una delle principali aziende europee nel settore dei gas industriali e medicali, fa parte di Nippon Sanso Holdings Corporation, realtà con oltre 100 anni di esperienza e una forte presenza in Giappone, Sud-est asiatico, Australia, Stati Uniti e Canada, operante in più di 30 Paesi e con circa 20.000 dipendenti in tutto il mondo.

In Europa, Nippon Gases si posiziona come azienda leader con oltre 3.500 dipendenti, di cui il 29,7% donne, attiva in 14 Paesi e al servizio di oltre 150.000 clienti e 390.000 pazienti in ambito cure domiliari. Impegnata in innovazione, collaborazione e sostenibilità, l’azienda mantiene elevati standard di sicurezza ed è riconosciuta dalle principali associazioni del settore dei gas industriali.

L’impegno di Nippon Gases verso clienti, dipendenti, partner e comunità locali riflette una profonda dedizione all’ambiente e alla sostenibilità. Insieme, si definiscono “The Gas Professionals”, uniti da un unico obiettivo: “Migliorare la vita attraverso la tecnologia dei gas.”

Pubblicato 30 ottobre 2025

Informazioni su Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Argomenti: Integrated Architecture Soluzioni di processo Life Sciences
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Il programma di modernizzazione di Nippon Gases punta a una maggiore resilienza e continuità operativa.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: