Loading
Comunicato stampa | Aprile 8, 2025

Rockwell Automation rivoluziona i controlli motore con l’M100 Electronic Motor Starter, più sicuro e intelligente

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
M100 electronic motor starter family

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio M100 Electronic Motor Starter che consente alle organizzazioni industriali di semplificare il cablaggio dei quadri e ridurre le complessità tecniche e dei componenti con soluzioni avanzate di sicurezza funzionale e capacità di avviamento motore più evolute.  

I tradizionali avviatori Rockwell Automation costituiscono una solida base per soluzioni di controllo motore personalizzabili, tra cui l’avviamento, l’arresto e la protezione dei motori. Sulla scia di questa tradizione, M100 Electronic Motor Starter si integra perfettamente nelle configurazioni di controllo intelligente dei motori, aumentando la produttività e riducendo al minimo i tempi di fermo. Questo avviatore rappresenta un'opzione economica e dall’ingombro ridotto, con un'ampia gamma di funzioni progettate per migliorare le prestazioni in varie applicazioni. In particolare, l’M100 incorpora la tecnologia di commutazione POW (Point-On-Wave). 

Il nuovo avviatore elettronico M100 offre il montaggio zero-stacking senza declassamento fino a 55° C, garantendo flessibilità di installazione senza compromettere le prestazioni. Le morsettiere rimovibili, disponibili nelle versioni a vite e a pressione, aggiungono praticità e adattabilità. Inoltre, l’avviatore M100 supporta le funzioni di avviamento diretto (DOL), inversione e sicurezza nello stesso fattore di forma, assicurando flessibilità in vari scenari operativi.  

"Il nostro avviatore elettronico M100 rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia di avviamento motore e nella gamma dei prodotti per il controllo motori di Rockwell", ha dichiarato Bill Meindl, business manager for industrial components di Rockwell Automation. “Le sue funzioni avanzate, tra cui la tecnologia di commutazione point-on-wave, aumentano significativamente la produttività riducendo al minimo lo spazio richiesto su quadro, e offrendo una soluzione all’avanguardia in linea con la continua evoluzione dell esigenze del settore.” 

Altre caratteristiche integrate come la protezione elettronica da sovraccarico, il rilevamento della mancanza di fase, il monitoraggio dello squilibrio di fase e il rilevamento della saldatura (dei contatti) contribuiscono a migliorare la sicurezza, rendendo l’avviatore M100 una risorsa preziosa nelle operazioni critiche. Infine, data la crescente importanza della sicurezza funzionale per gli utilizzatori finali, l’M100 rappresenta un'espansione della gamma di avviatori che ora include modelli con certificazione SIL3, garantendo maggiore affidabilità e conformità agli elevati standard di sicurezza. 

Ulteriori informazioni sull’ M100 Electronic Motor Starter sono disponibili sul sito web di Rockwell o contattando il proprio distributore.  

Pubblicato 8 aprile 2025

Informazioni su Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left L’M100 Electronic Motor Starter rivoluziona il controllo motore.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: