Loading
Comunicato stampa | 22 luglio 2026

Luminus sceglie la piattaforma SecureOT di Rockwell Automation per rafforzare la sicurezza informatica industriale

L’implementazione della piattaforma migliorerà la visibilità sugli asset OT e la gestione del rischio in un’infrastruttura di produzione energetica diversificata.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Rockwell Automation, azienda leader mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Luminus, uno dei principali produttori e fornitori di energia elettrica del Belgio, ha scelto la piattaforma SecureOT™ di Rockwell Automation per rafforzare la sicurezza informatica dei propri sistemi OT.

Parte della suite di soluzioni di cybersecurity industriale SecureOT™ di Rockwell Automation, la piattaforma SecureOT è una soluzione specificamente progettata per gli ambienti OT che offre una visibilità completa degli asset, la prioritizzazione dei rischi e una gestione integrata delle vulnerabilità, supportando le aziende industriali in ogni fase del loro percorso di maturità nella cybersecurity. Grazie a un approccio vendor-neutral e alla conformità ai principali standard e framework normativi di settore, tra cui IEC 62443 e la Direttiva NIS2, la piattaforma SecureOT consente alle organizzazioni industriali di gestire in modo proattivo il rischio, garantire la continuità operativa e rispondere all’evoluzione dei requisiti normativi.

Per produttori di energia come Luminus, la continuità operativa, la gestione degli asset e del loro ciclo di vita, nonché la sicurezza informatica, assumono un’importanza sempre maggiore man mano che le operazioni industriali diventano più connesse e le aziende sono chiamate a proteggere le infrastrutture critiche. La piattaforma SecureOT è stata progettata per offrire agli operatori una visibilità più completa degli asset OT, identificare le esposizioni al rischio in ambienti multi-vendor e stabilire le priorità degli interventi di mitigazione sulla base del livello di rischio.

“I produttori di energia gestiscono ambienti operativi sempre più complessi e interconnessi, nei quali la visibilità sugli asset e la gestione del rischio nei sistemi OT sono diventate fondamentali”, ha dichiarato Rick Kaun, global director, cybersecurity services di Rockwell Automation. “Con l’adozione della piattaforma SecureOT, Luminus sta seguendo un approccio strutturato per rafforzare la sicurezza informatica delle proprie operations. Questa collaborazione rappresenta un modello concreto per sviluppare competenze interne, mantenendo al tempo stesso un approccio coerente alla gestione del rischio in tutti i siti operativi.”

Luminus gestisce un portafoglio diversificato di impianti per la produzione di energia, che comprende centrali termoelettriche e idroelettriche, sistemi di accumulo a batteria e impianti eolici. L’accordo prevede l’implementazione della piattaforma SecureOT nelle attività industriali di Luminus, con l’obiettivo di aumentare la visibilità sugli asset OT e supportare un approccio più strutturato all’identificazione, alla prioritizzazione e alla gestione del rischio informatico.

L’implementazione è stata realizzata attraverso un modello collaborativo che ha combinato l’expertise di Rockwell Automation con lo sviluppo delle competenze interne di Luminus. Dopo il completamento con successo del rollout della piattaforma SecureOT nei propri siti, Luminus sta ora ampliandone autonomamente l’utilizzo, integrando, progressivamente, gli asset OT nel sistema. Questo approccio garantisce una maggiore visibilità dell’ambiente industriale e supporta una gestione del rischio informatico coerente e scalabile in tutta l’organizzazione.

“Siamo impegnati a rafforzare continuamente la sicurezza e la protezione dei nostri ambienti OT”, ha dichiarato Maarten Baert, O&M Manager for Cybersecurity, Infrastructure & Network di Luminus. “L’evoluzione dei requisiti normativi, tra cui la Direttiva NIS2, insieme a uno scenario di minacce sempre più complesso, richiede un approccio strutturato per comprendere e gestire il rischio informatico. La piattaforma SecureOT ci offre la visibilità e le funzionalità di gestione del rischio di cui abbiamo bisogno per supportare il nostro percorso di conformità normativa, aiutando al contempo i nostri team a sviluppare le competenze interne necessarie per gestire la sicurezza informatica operativa di una base di asset in continua espansione e sempre più diversificata.”

Pubblicato 22 luglio 2026

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Related News

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Luminus sceglie la piattaforma SecureOT per rafforzare la resilienza dei sistemi OT
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: