Loading
Comunicato stampa | 25 agosto 2026

Rockwell Automation annuncia che Indinvest LT rafforza la propria strategia di cybersecurity industriale attraverso un’iniziativa di cyber risk assessment

La collaborazione con H.S. Automation fornisce una roadmap strutturata per identificare e dare priorità ai rischi di cybersecurity negli ambienti di Operational Technology (OT), supportando la continuità operativa, i processi di modernizzazione e la resilienza operativa nel lungo periodo..

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Indinvest LT, uno dei maggiori produttori italiani di billette ed estrusi in alluminio, sta collaborando con Rockwell Automation e H.S. Automation per rafforzare la cybersecurity del proprio ambiente di Operational Technology (OT) attraverso una valutazione completa del rischio cyber.

Con sede a Cisterna di Latina, Indinvest LT produce billette, estrusi e profilati in alluminio per sistemi in questo materiale destinati ai settori dell’industria e dell’architettura. L’azienda dispone di una fonderia integrata con impianti di estrusione e vanta oltre 40 anni di esperienza al servizio di clienti appartenenti a molteplici comparti industriali. La valutazione del rischio cyber rappresenta l’ultimo passo del più ampio percorso di modernizzazione intrapreso da Indinvest LT.

“Grazie ai continui investimenti in innovazione e modernizzazione delle proprie attività, Indinvest LT si è costruita una solida reputazione,” ha dichiarato Luca Galluzzi, country director Italia di Rockwell Automation. “La crescente interconnessione degli ambienti industriali ha reso essenziale comprendere e gestire il rischio cyber per garantire la resilienza operativa nel lungo periodo. Questa valutazione consentirà a Indinvest LT di ottenere una visione strutturata della propria postura di cybersecurity nell’ambiente Operational Technology (OT) e di individuare le priorità a supporto della continuità operativa, del percorso di modernizzazione e degli obiettivi di crescita futuri.”

Un assessement del rischio cyber fornisce ai produttori un’analisi strutturata del proprio ambiente di operational technology, finalizzata a identificare le vulnerabilità, analizzare le potenziali minacce, valutare l’efficacia dei controlli di sicurezza esistenti e definire le priorità degli interventi di mitigazione. Questo processo consente alle aziende di ottenere una visione di riferimento del proprio livello di rischio cyber, definire una roadmap di miglioramento, allineare gli investimenti in cybersecurity agli obiettivi di business e rafforzare la resilienza operativa.

La OT Cybersecurity Assessment Suite di Rockwell Automation è allineata ai principali standard e framework di riferimento del settore, tra cui IEC 62443 e le linee guida del NIST in materia di cybersecurity, ed è progettata per fornire raccomandazioni concrete basate sul rischio.

Per le aziende manifatturiere, le valutazioni del rischio cyber rivestono un ruolo sempre più importante, man mano che i sistemi di produzione diventano sempre più interconnessi. Oggi i produttori devono considerare la cybersecurity una priorità operativa per contribuire a proteggere la disponibilità degli impianti produttivi, garantire la continuità operativa, supportare i processi di modernizzazione e ridurre l’esposizione a minacce informatiche in continua evoluzione. L’approccio di Rockwell Automation alla cybersecurity si basa sull’identificazione delle vulnerabilità, sulla definizione delle priorità degli interventi di mitigazione e su una visione del rischio OT lungo l’intero ciclo di vita degli asset, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza operativa.

“In Indinvest LT abbiamo sempre considerato gli investimenti in tecnologia, qualità ed eccellenza operativa un elemento fondamentale per sostenere la crescita dell’azienda nel lungo periodo e garantire ai nostri clienti il miglior livello di servizio”, ha dichiarato Silvia Pellizzon, plant manager di Indinvest LT. “La continua evoluzione del nostro ambiente produttivo ci impone di mantenere una chiara visione dei potenziali rischi di cybersecurity che interessano le nostre attività. Questa valutazione, realizzata insieme a H.S. Automation e Rockwell Automation, ci consentirà di definire una base di riferimento strutturata, individuare le aree di miglioramento e rafforzare il nostro costante impegno a favore di operazioni affidabili, efficienti e resilienti.”

La valutazione viene realizzata tramite H.S. Automation, Gold OEM del programma PartnerNetwork™ di Rockwell Automation, specializzata in soluzioni di automazione per impianti di produzione di profilati in alluminio. Il progetto dimostra inoltre il valore della collaborazione tra specialisti industriali locali e fornitori globali di tecnologie. Grazie alle competenze complementari di Indinvest LT, H.S. Automation e Rockwell Automation, l’iniziativa promuove un approccio proattivo alla cybersecurity, allineando gli investimenti tecnologici alle priorità operative e agli obiettivi di business.

“Collaboriamo a stretto contatto con Indinvest LT da molti anni e conosciamo bene l’importanza che l’azienda attribuisce all’innovazione, all’eccellenza operativa e al miglioramento continuo”, ha dichiarato Paolo Panada, CEO di H.S. Automation. “La cybersecurity sta assumendo un ruolo sempre più centrale per le organizzazioni industriali. Questo assessment fornirà una visione approfondita dell’attuale ambiente OT e contribuirà a definire un percorso chiaro e basato sulle priorità per rafforzare la sicurezza informatica, sostenendo al contempo gli obiettivi produttivi e di business.”

Pubblicato 25 agosto 2026

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:
Argomenti: Servizi per il ciclo di vita Sicurezza informatica Industria metallurgica

Related News

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Indinvest LT rafforza la cybersecurity OT
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: