Loading
Comunicato stampa | Giugno 18, 2025

IMA E-COMMERCE ottimizza Ricerca & Sviluppo e progettazione delle macchine con una piattaforma di automazione unica e integrata

Una piattaforma di controllo perfettamente integrata supporta l’azienda nel semplificare lo sviluppo e rispondere con agilità all’evoluzione del mercato.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ima logo

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che IMA E-COMMERCE ha deciso di adottare come standard, per l’intero portafoglio di macchine automatizzate per il packaging e-commerce, un’architettura digitalizzata per il controllo e l’automazione firmata Rockwell Automation.

IMA E-COMMERCE, divisione del Gruppo IMA, propone E-CO Flex: una linea di stazioni automatizzate di confezionamento, comprensiva di formatrici e chiuditrici di scatole, per i settori dell’e-fulfillment, dell’intralogistica e della logistica conto terzi (3PL).

“Le applicazioni di fulfillment rappresentano una sfida significativa per i costruttori di macchine, chiamati a gestire un’ampia varietà di quantità e formati di prodotto con macchine singole e tempi di inattività minimi tra un lotto e l’altro,” ha dichiarato Evan Kaiser, vice president, global OEMs di Rockwell Automation. “Questo livello di agilità e continuità operativa è possibile solo grazie a un’infrastruttura di automazione digitalizzata, altamente flessibile e perfettamente integrata”.

La standardizzazione su un’unica piattaforma di controllo permette di semplificare significativamente l’implementazione dell’automazione e la programmazione software, grazie al riutilizzo di codici/componenti e alla familiarità con il prodotto. IMA E-COMMERCE si avvale inoltre di una propria libreria di oggetti, veri e propri mattoni della programmazione, per sviluppare con maggiore rapidità e precisione soluzioni di packaging su misura per i propri clienti.”

“La gamma di macchine è stata inizialmente sviluppata per rispondere all’aumento della domanda di e-commerce negli Stati Uniti durante la pandemia. Da allora si è notevolmente ampliata, sia in termini di offerta che di diffusione geografica, spinta dal forte incremento degli acquisti online e dal conseguente bisogno globale di automazione nel packaging.”

“Oltre alla facilità e rapidità di programmazione, la presenza consolidata di Rockwell Automation nel mercato statunitense e il suo posizionamento nei settori globali dell’e-commerce e della logistica ne fanno il fornitore tecnologico ideale per supportare le nostre ambizioni future,” afferma Simone Capponcelli, coordinatore della divisione IMA E-COMMERCE. “La sua tecnologia costituisce inoltre una solida base digitale per i futuri sviluppi, man mano che continueremo a far evolvere le nostre soluzioni di packaging in linea con l’evoluzione del mercato.”

“Questo annuncio segna una nuova tappa nella stretta collaborazione tra Rockwell Automation e IMA. Nell’ambito del suo percorso di innovazione digitale, IMA è stata la prima azienda ad adottare la soluzione RapidLaunch Automotive sviluppata da Rockwell Automation.”

Pubblicato 18 giugno 2025

Informazioni su Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Argomenti: Front End Engineering & Design
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left IMA E-COMMERCE standardizza l’automazione su un’unica piattaforma
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: