Loading
Comunicato stampa
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation acquisisce Fiix Inc., società di cloud software per soluzioni di manutenzione all'avanguardia

Un sistema digitalizzato di gestione della manutenzione abilitato all’AI, modernizza la pianificazione delle operazioni e la gestione e previsione dei guasti di apparecchiature

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation acquisisce Fiix Inc., società di cloud software per soluzioni di manutenzione all'avanguardia hero image

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), azienda leader mondiale nella fornitura di soluzioni per l’automazione industriale e la trasformazione digitale, annuncia di aver siglato un accordo per l'acquisizione di Fiix Inc., una società a capitale privato che dispone di un sistema digitale per la gestione della manutenzione (CMMS) abilitato all'IA. Fiix, è stata fondata nel 2008 e ha sede a Toronto, Ontario, Canada.

Con un numero sempre crescente di asset industriali collegati, la capacità di estrapolare informazioni dalle operazioni di manutenzione diventa ancor più essenziale per i produttori che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. La comprensione di questi dati abilita un ulteriore livello di produttività che va ad aggiungersi a quello raggiungibile con l’automazione di base.

Il sistema CMMS cloud-native di Fiix crea flussi di lavoro per la pianificazione, organizzazione e  monitoraggio della manutenzione delle apparecchiature. Si collega in modo fluido ai sistemi aziendali e supporta decisioni basate sui dati. Il fatturato dell'azienda è cresciuto del 70% nel 2019 con oltre l'85% di profitti da attività ricorrenti.

Fiix gestisce oltre 2 milioni di asset e genera, ogni anno, più di 6 milioni di ordini di lavoro.

"Crediamo che il futuro della gestione degli asset industriali sia basato sulle performance", dichiara Tessa Myers, vicepresidente della divisione Product Management, Software & Control di Rockwell Automation. "Grazie alla piattaforma Fiix e all’expertise, i nostri clienti potranno beneficiare di una visione a 360 gradi su dati integrati di automazione, produzione e  manutenzione, e ciò li aiuterà a monitorare e migliorare le prestazioni dei loro asset e a ottimizzare le modalità di esecuzione delle opere di manutenzione".

James Novak, CEO di Fiix, afferma: "La missione di Fiix è stata fin dall’inizio quella di collegare i team di manutenzione e operativi ai tool, alle risorse e alla tecnologia necessarie per modernizzarsi e dare il via alla manutenzione del futuro. Essere con Rockwell Automation ci consentirà di aiutare un numero ancor maggiore di aziende ad attualizzare la gestione della manutenzione e ad aumentare le performance degli impianti tramite il collegamento a sistemi leader di settore nella gestione di dati, nell’automazione e nella produzione ".

L'acquisizione di Fiix è perfettamente in linea con la strategia software di Rockwell Automation e ne migliora le capacità nell’ambito dei servizi per il ciclo di vita, che offrono una gamma completa di servizi di automazione industriale che aiutano i clienti a massimizzare il valore dei loro asset di produzione, così come  di sistemi, impianti e processi. Rappresenta, inoltre, un ulteriore esempio dell’attenzione che Rockwell Automation pone nell’aiutare i clienti ad essere più sostenibili. Attraverso un CMMS, le aziende possono operare in modo più efficiente, attraverso una riduzione degli sprechi e del consumo di energia e, di conseguenza, dei costi.

Fiix sarà parte del segmento operativo Software & Control di Rockwell Automation. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno solare 2020, subordinatamente alle consuete approvazioni e condizioni.

A proposito di Fiix

Fiix è la piattaforma software-as-a-service (SaaS) di gestione della manutenzione. Il sistema  combina gestione di asset mobili, ordini di lavoro e gestione dei ricambi potenziando il tutto con la più aperta rete di integrazione e analisi guidate dall’AI. Con Fiix è possibile, in modo semplice e veloce, collegare soluzioni IoT a livello di fabbrica, fornitori di ricambi, appaltatori e sistemi IT aziendali per migliorare il modo in cui gli asset fisici e le persone interagiscono ed ottenere quindi migliori risultati di business.

Oltre 2600 squadre di manutenzione in tutto il mondo, con forte prevalenza in Nord America, che utilizzano Fiix per migliorare la comunicazione, la stato di salute delle risorse così come la sostenibilità. Per saperne di più, visitate il sito www.fiixsoftware.com.

Pubblicato 17 novembre 2020

Argomenti: The Connected Enterprise

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation acquisisce Fiix Inc.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: